This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:SDO 数据位丢失。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712700/dac60508-sdo-data-bit-is-missed

器件型号:DAC60508

大家好、我将使用 DAC 60508到 SPI。

当我发送0x0afff0并从 DAC 读回寄存器时、数据为0x057ff8、最后一位被丢弃。

我检查了 SDI 和 CLK、看起来不错。 我想知道 SDO 只是在一个时钟之后发回、这样最后一个位就会丢失。

我连接了 SDI 和 CLK 信号以及我的代码。 请看一下、并给我一些建议。

e2e.ti.com/.../DAC.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hynag、您好!

    感谢您的查询。 我很期待这件事。 我明天会回来。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hynag、您好!

    原理图看起来不错。 我对电阻器 R19只有疑问。 我将尝试使用 EVM 复制您的条件、并参阅。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了我的问题。 感谢你的帮助。 是否可以删除此主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我仍然无法使用 DAC。
    我认为 SPI 还行、因为我通过它检查了器件 ID。
    我认为我做了一些错误。
    您能看到我如何设置寄存器吗?
    首先、我用0x05000A 复位 SW。
    然后我将配置寄存器设置为0x030100。 我们使用外部基准。
    然后、将 SYNC 寄存器设置为0x020000。 我们将独立和异步地输出。
    然后、我们设置增益0x04013f。 从输出0到输出5的电压范围应为0~5V、另一个应为0~2.5V。
    如果有问题或遗漏、请告诉我。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hynag、您好!

    您之前提到过您已修复了该问题。 您是否看到新问题? 无论如何、SPI 写入看起来不错。 如果您无法从 DAC 获取输出、能否检查所有电源和基准?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了它、基准电压为1.03V。 这是否太低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hynag、您好!

    当 REFDIV = 0时、最小基准电压应为1.2V、当 REFDIV = 1时、最小基准电压应为2.4V。 你是对的。 1.03V 过低、DAC 无法响应。 请查看数据表的第7.3节。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hynag、您好!

    我无法将编程序列和原理图可视化。 请您向我解释一下、并上传原理图吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hynag、您好!

    一个温和的提醒!

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。
    我解决了所有问题。 我现在可以很好地使用这个芯片。 感谢您的帮助:)