This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411Q1EVM:未连接到 GUI

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690693/pga411q1evm-not-connecting-to-gui

器件型号:PGA411Q1EVM
主题中讨论的其他器件:PGA411-Q1

您好!  

我尝试将 PGA411-Q1 EVM 连接到 PGA41x-Q1 EVM GUI、但有几件事情似乎无法使其正常工作。 首先、当我将 USB 电缆插入计算机时、USB_RDY LED 指示灯持续处于闪烁状态(在插入 USB 之前、我以5VDC 为器件通电)。 有时、我可以让 LED 保持稳定、但当我这么做时、会出现下一个问题;GUI 通常显示"Connection Status:Connected"和"PGA41x-Q1 Device:Not Available (PGA41x-Q1器件:不可用)"。 根据用户手册、这让我觉得电路板好像没有连接。 每次(一组完全随机的情况)连接一次、我都会得到"PGA41x-Q1器件:版本 V111、11"的状态、这似乎有点奇怪。 我可以做些什么来实现这项工作?

除此之外、当我在 OE1和 OE2引脚之间探测时、我看不到任何激励频率。  

如果您 有任何建议、我将不胜感激。  

谢谢、  

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    EVM 有一个诀窍。

    • 如果 USB_RD LED 闪烁、请按 MCU_RST 按钮、直至 LED 稳定亮起
      • 按下重置按钮后需要几秒钟、直到 LED 保持稳定。 在某些情况下、可能需要几次尝试。
      • 如果等待时间过长、LED 将再次开始闪烁。
    • 在 LED 稳定后立即启动 GUI。

    您应该会看到"PGA41x-Q1器件"的版本 v11.1和"USB 固件"字段的版本2.6.5.53。

    如果您未连接旋转变压器传感器、则 PGA411将报告故障情况、您将看不到 OE1和 OE2上的任何内容。 在监控 OE1/OE2时、尝试按住 EVM 上的 FAULTRES 按钮。 GUI 工作后、您还可以从主页或"引脚配置"页面控制 FAULTRES 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy、您好!  

    真是个骗局! 我会给这个机会、然后再报告。 很清楚、如果我没有连接旋转变压器、我可以按住 FAULTRES 按钮、我应该看到 OE1/OE2上的激励频率?

    侧边问题:EVM 板应消耗多大电流? 我注意到、当我将 PGA411-Q1芯片连接到5VDC 时、它会立即变得触控很热。 电路板从我的电源消耗0.98安培(似乎很高)。

    谢谢、

    Manuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    该电流太高! 如果未连接传感器、其电流消耗应小于100mA。 您能否再次检查您的所有跳线设置是否与用户指南中的建议相匹配?

    是的、您可以按住 FAULTRES 按钮、您应该会看到 OE1/OE2开始工作。 但是、在尝试解决高电流消耗问题之前、您应该先解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clancy、

    是的、100mA 听起来更合理... 是的、根据用户手册、跳线处于正确的位置。 也许是短暂的? 我可以检查的任何明显位置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    首先、您能给我一张电路板的图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clancy、

    直接给您发了一条消息、我还应该在这里发布图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    两种方法都可以。 您可以使用"插入代码、附加文件等..."将图像附加到此论坛帖子 链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    我们将离线继续讨论您的特定电路板问题。 我们可以关闭该线程。