主题中讨论的其他器件:PGA411-Q1
您好!
我尝试将 PGA411-Q1 EVM 连接到 PGA41x-Q1 EVM GUI、但有几件事情似乎无法使其正常工作。 首先、当我将 USB 电缆插入计算机时、USB_RDY LED 指示灯持续处于闪烁状态(在插入 USB 之前、我以5VDC 为器件通电)。 有时、我可以让 LED 保持稳定、但当我这么做时、会出现下一个问题;GUI 通常显示"Connection Status:Connected"和"PGA41x-Q1 Device:Not Available (PGA41x-Q1器件:不可用)"。 根据用户手册、这让我觉得电路板好像没有连接。 每次(一组完全随机的情况)连接一次、我都会得到"PGA41x-Q1器件:版本 V111、11"的状态、这似乎有点奇怪。 我可以做些什么来实现这项工作?
除此之外、当我在 OE1和 OE2引脚之间探测时、我看不到任何激励频率。
如果您 有任何建议、我将不胜感激。
谢谢、
Manuel