This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:ADC12J4000EVM

Guru**** 2510445 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12J4000EVM, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692485/tsw14j57evm-adc12j4000evm

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12J4000EVMADC12J4000

非常感谢您回答我之前关于电源电压的问题。 还有一件事。 我不熟悉在使用 GUI 时使用具有图形发生器的 ADC 进行评估。 我将 TSW14J57EVM 和 ADC12J4000EVM 与一个高频率为240MHz 而不是500MHz 的函数发生器配合使用(在用于测试的数据表中列出)。 我尝试在 HSDC 专业版上捕获数据、同时输入 ADC 采样率、ADC 输入频率、NCO、抽取等多个参数。。。  我注意到正在捕获大量噪声、我不知道这是由函数发生器产生的 ADC 产生的噪声还是其他噪声。 最重要的是、我想正确了解 ADC12J4000EVM 和 TSW14J57EVM 的使用。 在 GUI 上捕获哪些数据?(即 HSDC Pro 和 ADC12J4000EVM GUI A)。  我是否需要将高达500MHz 的频率输入到 ADC 中、以获得适当的结果、即使它只是用于测试。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    我已将您的问题发送给使用 ADC12J4000的工程师
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将等待听到反馈。

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    建议使用500MHz 频率的原因是 ADC12J4000EVM 上有一个平衡-非平衡变压器、用于将单端输入转换为 ADC 输入的差分输入。 薄膜传输线型平衡-非平衡变压器(https://cdn.anaren.com/product-documents/Xinger/BalunTransformers/B0430J50100AHF/B0430J50100AHF_DataSheet(Rev_D).pdf)

    频率响应针对400MHz 至3.0GHz 进行了优化。 低于400MHz 时、插入损耗会增加。

    在250MHz 输入信号下、由于平衡-非平衡变压器输出中的相位和振幅平衡性能较差、衰减会增加、谐波失真性能会有所下降。

    较低性能的信号发生器将在输出中产生失真和可能的噪声。 即使是高质量的射频信号发生器、输出中的频率也会出现一定程度的谐波失真、必须对其进行滤波、以防止 ADC 性能测量降低。 因此、我们始终使用带通或低通滤波器来消除这些谐波、并最大限度地降低施加到 ADC 的测试信号中的噪声。

    您能否捕获您所看到的 FFT 的屏幕截图? 这将使我们能够评估捕获的信号并提供建议和进一步评论。

    信息最丰富的捕获配置将使用 DDC 旁路模式完成、因此我们可以看到转换器的整个奈奎斯特区域。 您可以使用“文件”>“将屏幕截图另存为”命令从高速数据转换器专业版保存屏幕截图。  

    您可以通过单击"Insert Code、Attach Files and More ..."将其附加到 E2E 帖子。 回复窗口右下角的链接。 这为附件、格式化等提供了更多选项

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我已验证您建议的 ADC EVM 设置和高速数据转换器专业设置。 我已附上时域和单音调的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您再次提供帮助。 正在等待您的回复


    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    我认为主要问题是输入信号振幅太大、并在 ADC 满量程限制处削波。

    尝试减少信号发生器的输出、直到最小时域值高于代码0、最大值低于代码4095。 更正振幅后、FFT 应该看起来要好得多。

    一旦信号电平低于满量程、微调信号发生器振幅、直到 FFT 基金。 为-1dBFS。 然后发送另一个 FFT 快照进行分析。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我这里的输出振幅是632mVpp。 它位于代码0和代码4095之上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这里我有一个300mvpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard
    在时域中看起来更好。
    尝试改回测试选择=单音并观察基金。 功率级别。 增加发电机产出,直至基金。 =-1dBFS。
    发送包含这些结果的 FFT。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    看起来要好很多。 对于 Fin = 240MHz 和-1dBFS、ADC12J4000的 THD 和 SNR 性能应优于您看到的性能。

    我希望其余的限制是由于您拥有的信号发生器以及输入频率低于板载平衡-非平衡变压器的最佳范围。

    如果可能、请尝试使用可提供400MHz 或更高频率的信号源进行测试、并在测试频率下使用带通滤波器或略高于测试频率的低通滤波器来阻止发生器产生的噪声和谐波。

    此致、

    Jim B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!!!!!!!!!!!