主题中讨论的其他器件:DDC1128
尊敬的专家:
我的客户正在测试 DDC11C128EVM 并具有 Inqries。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我们正在对 DDC 1128的评估板进行验证、但我不知道该板所附软件的数据详细信息。
现在,我难以判断评价结果是否适当。
我想确认这一点。
在所附图中所示的设置状态(DDC1128 EVM_Setting.jpg)中、数据由保存数据存储器采集。
此时、当在将 DDC 1128的配置寄存器的位8的值设置为0时采集数据、
是否也将 FPGA 设置为16位?
如果设置为16位、则获取的数据 似乎超过16000000。
它似乎是使用24位数据输出的、但我不知道输出的数字是什么帧。
它是 EVM 数据、请参阅随附的数据。
DDC 1128 16位输出设置、FPGA 也是16位设置。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
e2e.ti.com/.../with-AIB_5F00_0R1VINPUT_5F00_700_BC03_sec_5F00_Range0_5F00_16bit.txt