This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128EVM:来自 EVM 的输出数据

Guru**** 2925850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711749/ddc1128evm-output-data-from-the-evm

器件型号:DDC1128EVM
主题中讨论的其他器件:DDC1128

尊敬的专家:

我的客户正在测试 DDC11C128EVM 并具有 Inqries。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们正在对 DDC 1128的评估板进行验证、但我不知道该板所附软件的数据详细信息。

现在,我难以判断评价结果是否适当。

我想确认这一点。

在所附图中所示的设置状态(DDC1128 EVM_Setting.jpg)中、数据由保存数据存储器采集。
此时、当在将 DDC 1128的配置寄存器的位8的值设置为0时采集数据、
是否也将 FPGA 设置为16位?

如果设置为16位、则获取的数据 似乎超过16000000。
它似乎是使用24位数据输出的、但我不知道输出的数字是什么帧。
它是 EVM 数据、请参阅随附的数据。
DDC 1128 16位输出设置、FPGA 也是16位设置。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../with-AIB_5F00_0R1VINPUT_5F00_700_BC03_sec_5F00_Range0_5F00_16bit.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    请发送电子邮件至 mendez@ti.com。 我们可以离线讨论这一点。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    我已将电子邮件发送给您。

    请给出建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    这只是提醒我正在等待您的电子邮件回复。

    我几天前就发送了您的电子邮件地址。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    将位8设置为0即可将输出设置为16位。 您还需要在左侧的 GUI 中更改格式、有一个标记为"Format"的条目、默认情况下设置为20位。 请尝试将其更改为16位。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    我想再次确认。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --

    当 DDC 1128设置为16位输出且 FPGA 也设置为16位时,由于  超过160000,获得的数据似乎是24位。

    之前附加的文件 显示了该 条件。

    这是数据 FPGA 规格吗?

    16位是否有效、是否需要减去8位?

    或者另一种格式,在本例中,您能告诉我该怎么办?

    --

    请尽快收到您的反馈。

    我期待收到你的回复。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    客户对于以下问题非常着急。
    非常感谢您的即时响应。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我们将通过电子邮件向您发送答案。 很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    我已确认您的电子邮件。

    我可以理解输出数据的含义。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一