是否有旧版 TI 器件(70年代)的数据表存档? 我正在翻新一个旧的 Fisher 接收器、它似乎具有坏的立体声通道分离器芯片。 该板上有一个 Hitachi HA1115W 芯片。 我找到了"IC 主器件1977年"的副本、其中显示等效器件是 SN76105N。 有一个具有芯片的 ebay 卖家。 我有兴趣查看它的数据表。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有旧版 TI 器件(70年代)的数据表存档? 我正在翻新一个旧的 Fisher 接收器、它似乎具有坏的立体声通道分离器芯片。 该板上有一个 Hitachi HA1115W 芯片。 我找到了"IC 主器件1977年"的副本、其中显示等效器件是 SN76105N。 有一个具有芯片的 ebay 卖家。 我有兴趣查看它的数据表。
实际上、这是一个"Fisher 495"。 我所拥有的服务手册的副本标题为"费舍尔"。
我不知道扬声器输出端是否有"立体声"或"单声道"。 我没有立体声音频注入器(如果有的话)。 我想我应该检查一下这个。
是的-我同意这种"FM 解码器"芯片不太可能出现故障(但它是 Hitachi 版本的芯片、而不是 TI 版本)。
有用于 AM/FM 的信号表、位于 FM 解码器芯片之前、它在 AM 和 FM 上显示正确指示。
选择器开关旋转、但当它移动时、开关触点 水平滑动、与单选按钮类似、但 具有多个位置。 移动时没有噪声、但我可以检查它的接触电阻。
关于线路输出的想法是一个好主意-需要检查一下它、因为它确实有一个"rcdr out"。
感谢您的想法。