This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找旧的 TI stero 信号芯片 SN76105N 的数据表。

Guru**** 2619335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689749/looking-for-a-data-sheet-for-old-ti-stero-signal-chip-sn76105n

是否有旧版 TI 器件(70年代)的数据表存档? 我正在翻新一个旧的 Fisher 接收器、它似乎具有坏的立体声通道分离器芯片。 该板上有一个 Hitachi HA1115W 芯片。 我找到了"IC 主器件1977年"的副本、其中显示等效器件是 SN76105N。 有一个具有芯片的 ebay 卖家。 我有兴趣查看它的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、  

     我们已经存档了一些较旧的数据表、我已经联系了有权访问该器件的人员、以查看他们是否有关于该器件的任何信息。  可能需要几天的时间才能找到答案。  同时、您可以进行网络搜索;我找到了一些原理图参考、并在 audio庇护 中找到了一个有趣的页面、其中列出了许多兼容设备并提供了一些详细信息。  

    此致、  

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您对此进行的研究。
    我将看一下"语音庇护"。
    我在 AudioKarma 的投稿者提供的可兼容部件方面获得了一些帮助。 他们帮助我进入'Karlheinz Fischer '、在这里我找到了 SN76105的引脚信息。 我找到了一个提供引脚和特性信息的可兼容器件'ECG720'的数据表。 一些产生的兼容芯片并不具备 Hitachi 部件的所有功能。 所有迹象表明、Hitachi 部件和 TI 部件具有功能且引脚兼容性。 也找不到 Hitachi 部件的数据表、但确实有无线电的维修手册、因此该原理图可以提供大量帮助。
    下一步是了解 Mouser 可以为我提供哪些帮助。 Mouser 可能能够提供兼容的器件。 我觉得从 Mouser 购买器件比从 ebay 卖家购买器件要好一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、  

    我们唯一能够找到的是1971年数据手册中对 SN76015作为双通道音频放大器的引用。  没有数据表、但由于您有数据表的使用原理图、这应该很有帮助。

    感谢您询问此器件。   

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 很幸运能在内部找到一些网站上的来源尚未提供的内容。

    说-我注意到您的回复是针对 SN76015N 而不是 SN76105N。 我相信它只是在答复中被转置、并且搜索的是 SN76105N。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、Leonard 正在度假、所以我将回复。
    我还和 Leonard 一起寻找了 SN76105、所以我相信他只是把它转错了。
    我还找到了具有一个比较器列表的 ECG720、所有这些比较器都非常过时、信息无法获取。

    TI 的停产器件分销商 Rochester Electronics 没有任何此类器件。
    因此、如果您可以确定规格、您可能必须使用另一安培来解决喇叭死区问题。

    我在网上看到许多用于 FM 立体声解码器的 DIY 电路。

    您要重建哪种类型的接收器?

    这个 Ham 很好奇。 KG5SUZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    73秒。 我没有续订我的许可证、在2米处从未非常活跃。

    我的邻居不断地进行销售、并与70年代的接收者一起回来。 他说、他在达拉斯市中心附近有专门销售旧接收器设备的地方。 他没有提供任何关于他是否正在转售无线电和在无线电上赚钱的信息。 我被他回家的东西所给的,所以他一直在向我展示。 这是旧的高端 Kenwood 等,甚至是转台和演讲者。 许多人会认为这些东西是“船锚”,但一次它是最重要的。

    他对电子产品或维修不是很了解、但用一些接触清洁剂将开关倾斜、并更换灯泡。 当他发现我有一个焊铁和一些服务经验时、我们就成为了"最好的耳塞"。

    该单元是一个来自72年的四通道 Fisher。 我想通过观察放大器晶体管、它大约为30-40瓦。 AM 按预期工作、会让您感到兴奋。 FM 音频电平较低、立体声指示灯不亮。 肯定会出现此 FM 解码器芯片有问题。 芯片应该有一些增益、但是示波器不会显示太多的增益、并且芯片上的 stero 指示器引脚看起来是悬空的。

    它具有旧的酚醛板、不能很好地使迹线过热。 我有几个焊盘松动了、但没有与迹线分离、而是在我进行探测。 我看到几个电极板提升后、不得不下降到功率更低的铁。 也许如果我继续帮助他、我将能够证明购买其中一款温控铁杆是合理的。 他退休了、我从薪金中跳下来几年了、所以他可能会为我的业余爱好提供资金。

    感谢您的关注。 您是否有此类维修设备的经验?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    73s 2U2 Russell、
    我正式工作10M、也工作11M、25-30MHz、60W、1/2Wave 10M 偶极。
    我的将军大约一年了。

    这是 Fischer 304还是404接收器?

    首先想到的是开关触点。
    我假设您必须将旋钮从 AM 转至 FM 等
    这是我首先要看的地方。
    我想它具有一个具有多个触点的大型成组旋转开关阵列。

    为什么 FM 解码器变差?
    似乎不太可能。

    旋钮是否单独选择 FM 和 FM 立体声?
    单声道 FM 的声音是否很低?

    如果有"线路输出"信号、它们在 AM 和 FM 模式下的电平是否不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这是一个"Fisher 495"。 我所拥有的服务手册的副本标题为"费舍尔"。

     我不知道扬声器输出端是否有"立体声"或"单声道"。 我没有立体声音频注入器(如果有的话)。 我想我应该检查一下这个。

    是的-我同意这种"FM 解码器"芯片不太可能出现故障(但它是 Hitachi 版本的芯片、而不是 TI 版本)。

    有用于 AM/FM 的信号表、位于 FM 解码器芯片之前、它在 AM 和 FM 上显示正确指示。

    选择器开关旋转、但当它移动时、开关触点 水平滑动、与单选按钮类似、但 具有多个位置。 移动时没有噪声、但我可以检查它的接触电阻。  

    关于线路输出的想法是一个好主意-需要检查一下它、因为它确实有一个"rcdr out"。

    感谢您的想法。