主题中讨论的其他器件:DAC8760EVM、 DAC8760、 DAC7760
我想获得一些帮助以正常运行 EVM。 我为 J4-1引脚(消耗5mA)提供了+15.0V、 为 J4-3引脚(消耗1mA)提供了-15.0V、并将 J4-2引脚连接到 GND。
但是、根据 TI DAC8760EVM 工具、DAC 电阻 器未正确响应。 显示了全零响应。
对于调试、我检查了 CS_AO、SCLK_AO、MOSI_AO 和 Miso_AO 信号的信号行为。 结果是
CS_AO:始终 L (GND 电平)
SCLK_AO:已正确更改
MOSI_AO:已正确更改
MMO_AO:始终为 L (GND)。
此外、我检查了+4.7V 的 DVDD 电压、它看起来是正确的。
我该如何进行进一步调试?