This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760EMC-EVM:DAC7760 EVM ISn#39;t RESPonding。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760EVM, DAC8760, DAC7760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713722/dac7760emc-evm-dac7760-evm-isn-t-responding

器件型号:DAC7760EMC-EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8760EVMDAC8760DAC7760

我想获得一些帮助以正常运行 EVM。 我为 J4-1引脚(消耗5mA)提供了+15.0V、 为 J4-3引脚(消耗1mA)提供了-15.0V、并将 J4-2引脚连接到 GND。

但是、根据 TI DAC8760EVM 工具、DAC 电阻 器未正确响应。 显示了全零响应。

对于调试、我检查了 CS_AO、SCLK_AO、MOSI_AO 和 Miso_AO 信号的信号行为。 结果是

 CS_AO:始终 L (GND 电平)

 SCLK_AO:已正确更改

 MOSI_AO:已正确更改

 MMO_AO:始终为 L (GND)。

此外、我检查了+4.7V 的 DVDD 电压、它看起来是正确的。

我该如何进行进一步调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 CS 信号完全不激活的情况下、SCLK 和 MOSI 会根据需要切换、这是非常奇怪的。 您能否首先验证 SM-USB-DIG 上的两个 LED 是否亮起? 这表明枚举了该器件并与 PC 正确通信。

    您能否共享 SPI 事务的捕获数据以查看 CS 线路可能发生的情况? 您能否确保数字隔离器的两侧均已适当供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、先生 Duke。

    我检查如下。

     1、SM-USB-DIG 中的两个 LED 均呈绿色亮起。

     2.我检查了数字隔离器(ISO7641)的两侧

        VCC1-GND1 (SM-USB-DIG 侧):+5.02V

        VCC2-GND2 (DAC 芯片侧):+4.62V

     连接捕获的 SPI 信号

      在此照片中、黄色线条显示 CS_AO 线条、绿色线条显示 SCLK、粉色链接显示 MOSI、蓝色线条显示 MISO。

      当我从 DAC8760工具中"读取所有寄存器"时、两个信号都被捕捉。

     

       这些照片显示绿色(SCLK)和粉色(MOSI)正在充分切换、但其他照片则不会切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果示波器设置为捕获 CS 迹线上的下降沿、是否触发/捕获任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我已检查 CS (LATCH)信号传输。 当  我使用 CS 跟踪边沿的触发器进行捕获时、似乎从未出现上升/下降边沿、

    触发未发生。

    好的。 我将检查 SPI 传输、而不是来自 SM-USB-DIG、而是来自另一个可产生 CS 信号的 SPI 主器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪。 该板没有任何跳线配置、因此对于某些数字器件正常工作、CS 会让我感到非常困惑。

    您是否可以在不将 SM-USB-DIG CS 连接到 EVM 板的情况下检查其行为、以查看其是否正确切换? 也许在某种程度上 DIG 的 CS 引脚损坏。

    另一种方法是、您建议使用另一个主机器件将 EVM 与已知的 CS 工作状态连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否对我们有此主题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的考虑。

    我尝试直接将另一个 SPI 主器件连接到 DAC7760。

    从 波形 可以看出,作为 DAC7760芯片输入的 LATCH 信号输出一定电压。

    因此、我的结论是、我错误地打破了芯片。 我将把它换为另一个。