This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC11XEVM-PDK:DDC112 EVM 应用软件 v4.0.16数据问题

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711004/ddc11xevm-pdk-ddc112-evm-application-software-v4-0-16-data-questions

器件型号:DDC11XEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DDC112

在 DDC112 EVM 应用软件的"Data Summary"选项卡上、通道2A、2B、1A 和1B 如何与 DDC112数据输入 IN1和 IN2相关?

如何将数据采集长度增加到大于512点?

谢谢、

-Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道 DDC112上外部集成电容器的最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    • 每个输入通道有2个积分侧(即总共4个积分器)。 一侧(两个积分器、一个在通道1上、一个在通道2上)集成了1A 和2A、而另一对则向 ADC 提供1B 和2B 数据。 基本上、A 和 B 是同一通道的交替采样。
    • 至于显示更多点、我认为这是 EVM 缓冲器的限制
    • 至于外部集成电容器的最小值、表1中的"典型"值为12.5pC。 如果您要使用12.5、则应仅使用范围1。 当使用外部电容器  时、它是增大范围、而不是灵敏度。 由于没有 DS minimum、因此您可以使用的实际最小值必须能够与器件+电路板的寄生效应保持一致。  
    • 为什么要使用小型外部电容器? 如果您可以解释或描述您的设置、我可能会提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    请参阅 下面的红色部分中的我的回答。

    • 每个输入通道有2个积分侧(即总共4个积分器)。 一侧(两个积分器、一个在通道1上、一个在通道2上)集成了1A 和2A、而另一对则向 ADC 提供1B 和2B 数据。 基本上、A 和 B 是同一通道的交替采样。

    从 DDC112数据表中可以看出、这正是我所期望的。  但是、查看 EVM 数据文件中似乎没有发生的数据。  我已将 EVM 配置为1000pF 电容器连接到 IN1和 IN2输入端、并将电容器的另一端接地(P3和 P4上的1000pF 电容器 以及 EVM 上 P11和 P12上的另一个1000pF 电容器)。  然后、我将 DDC112配置为1ms 采样率和外部集成电容器(RANGE2 = RANGE1 = RANGE0 = 0)。  我获取数据并保存到.csv 文件。  我已经附加了保存到数据文件中的数据图形、换句话说、前512个样本是通道2A、接下来的512个样本是通道1A、然后是2B、最后是1B。  您可以看到、通道2A 和1A 具有与通道2B 和2A 相似的平均偏移值。  我一直看到这种行为。  根据这些数据、我认为通道2A 和1A 是一对、通道2B 和1B 是一对。  您能否在 EVM 上确认您是否看到类似行为?

    e2e.ti.com/.../chart1.pdf

    e2e.ti.com/.../chart2.pdf

    • 至于显示更多点、我认为这是 EVM 缓冲器的限制

    我希望 EVM 将板载 SRAM 芯片用于缓冲器。  SRAM 器件是一款16 Mb 器件(2MB)。  四个通道的20位数据需要49152位(假设每个采样为24位存储类型)。  SRAM 有足够的空间来存储~175000 24位样本@四个通道。  在我看来、EVM 上的缓冲区空间远远大于512个样本。  您能否与 EVM 开发人员联系、了解是否可以增大缓冲区大小?  我希望获得8K 点/通道或更高的积分。

    • 至于外部集成电容器的最小值、表1中的"典型"值为12.5pC。 如果您要使用12.5、则应仅使用范围1。 当使用外部电容器  时、它是增大范围、而不是灵敏度。 由于没有 DS minimum、因此您可以使用的实际最小值必须能够与器件+电路板的寄生效应保持一致。  
    • 为什么要使用小型外部电容器? 如果您可以解释或描述您的设置、我可能会提供进一步的帮助。

    我正在研究将传感器连接到 DDC112、该 DDC112提供~1nA 的电流。  我需要将信号放大~4.6e+9增益、以将满量程信号达到5Vpp D/A  为了达到这种放大水平、我计算出我需要在 DDC112上使用一个270 FF 集成电容器。  由于此类低值电容器不易获得、我将使用1pF 电容器进行测试。

    对于传统运算放大器、我在低频下会看到很多1/f 噪声。  我希望 DDC112的开关电容器集成设计具有更低的1/f 噪声。  我将查看 DDC112 EVM 来测试该理论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    请忽略上面关于通道指定的第一个回复。  我已经完成了更多的测试、这次使用有源信号、我看到1A 和1B 来自相同的输入、2A 和2B 也是如此。

    该测试揭示了有关 DDC112行为的更多问题。  当我有机会更仔细地查看数据时、我将更新此案例。

    -Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用 DDC112 EVM 成功从目标传感器捕获了数据、因此我想我现在已经了解了如何执行该操作。  我现在遇到的最大问题是样本大小受限。  您可以帮助我增大捕获并存储到.csv 文件的样本大小吗?  我正在寻找大约32k 个样本、比当前的512个样本限制大得多。

    谢谢、

    -Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Philip、我刚刚在实验室中测试了这一点、如果您将 nDVALID 读取值更改为每个通道具有更大数量的样本。 很抱歉耽误你的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢您的理解、它的工作原理非常完美。  在我看来、有一个16K 的采样限值、虽然不是我所需要的、但我应该能够处理这个限值。

    在我之前的 TI 应用工程师生涯中、我曾讨厌客户提出的 RTFM 问题、因此感谢您努力回答这个问题。  在我的辩护中、我发现文档有点误导人。  该文档指出"nDVALID 读取:这是用于捕获数据的 nDVALID 脉冲数。"  我理解后面的词语是指这是一个延迟,然后开始取样。

    如果 将来修改 SLAU234A、我建议将此语句修改为类似于"nDVALID READ:这是在每个通道上要捕获的数据样本数"的内容。  还应包括此寄存器设置和其他寄存器设置的有效限制(最小值和最大值)。

    谢谢、

    -Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    很高兴我能提供帮助、我也对 DS 上的措辞有点困惑。 我将在以后的修订中记录它。 幸运的是、我能够询问我团队中的其他一些工程师、他们将 nDVALID 作为增加样本大小的设置。