Other Parts Discussed in Thread: ADS8691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8691 我打算使用吞吐量为1000kSPS 的 ADS8691、现在检查 SPI 的要求。 我对最高66.67MHz 的串行时钟频率感到困惑。 据我了解、数据传输时间(数据读取时间)恰好在转换时间 tconv 之后、通过将 CONVST/\CS 拉为低电平来启动。 由于 ADC 周期时间周期为1us,转换时间为665ns,因此只剩下335ns 的数据传输时间!? 在此期间、32位应使用66.67MHz 的串行时钟 SCLK 进行传输? 在我看来、需要100MHz……