This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:SPI 串行时钟频率、可实现1000kSPS 的最大吞吐量?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692247/ads8691-spi-serial-clock-frequency-for-maximum-throughput-of-1000ksps

器件型号:ADS8691

我打算使用吞吐量为1000kSPS 的 ADS8691、现在检查 SPI 的要求。 我对最高66.67MHz 的串行时钟频率感到困惑。 据我了解、数据传输时间(数据读取时间)恰好在转换时间 tconv 之后、通过将 CONVST/\CS 拉为低电平来启动。 由于 ADC 周期时间周期为1us,转换时间为665ns,因此只剩下335ns 的数据传输时间!? 在此期间、32位应使用66.67MHz 的串行时钟 SCLK 进行传输? 在我看来、需要100MHz……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    ADS8691是一款18位 ADC、因此18个 SCLK 足以读取所有数据位。 我已附上以下波形、其中显示了转换后读取的数据(来自数据表)-

    您将需要大约56MHz 的 SCLK 才能使用1-SDO 接口读取18位数据。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul
    非常感谢您的快速回答。
    然后、我将只读取这18位、并保留更多时间、直到主机控制器再次将 CONVST/\CS 引脚拉至高电平以写入寄存器。

    此致、
    Patrick