This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:ADC32RF80:控制两个 ADC 采样时钟之间的相位偏移

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691568/adc32rf80-adc32rf80-control-phase-offset-between-two-adc-sample-clocks

器件型号:ADC32RF80
主题中讨论的其他器件: ADC32RF45

你好

ADC32RF80是一款双通道器件。 有一个单 ADC 采样时钟输入。

a)是否有任何方法将 ADC 采样时钟中的相位偏移引入相对于第一个 ADC 输入通道的第二个 ADC 输入通道?

b)我在下面的 ADC32RF80数据表(SBAS774A 2016年5月、2016年12月修订)中添加了一个方框图:

此方框图显示了第二个输入通道(INBP/INM)的"0/180时钟"块。 该块是否可用于在第二个输入通道的 ADC 采样时钟中引入180度偏移? 如果是、如何启用该180度偏移?

c)在 ADC32RF45数据表中找不到类似的块。 ADC32RF45是否也包含此功能?

谢谢你。

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中也找不到任何相关信息。 让我与设计团队联系、并为您提供最新信息。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    ADC32RFxx 系列器件不支持此功能。 对这种混乱表示歉意。
    此致、
    Satish。