Other Parts Discussed in Thread: ADS1294
尊敬的:
我们的客户设计 ADS1294对于 ECG 应用、我们需要再次确认原理图
e2e.ti.com/.../KT670-ADS1294_DA7DEF8D2800_20180522_2900_.pdf
如果我们的设计可能是2导联 ECG
R273 remove、(R212、C124和 R214)=置于 0 欧姆、R271=R272=10K 欧姆、C158=C159=47pF
如果我们设计3导联 ECG
C124=10nF、 R212=390K 欧姆、(R213、R214和 R273)=0 欧姆 、(C158和 C159)=0欧姆、 R271和 R272将被移除。
如果有任何建议2/3-导联 ECG 原理图、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。