This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:ADS1294 2导联 ECG 和3导联 ECG 原理图

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691760/ads1294-ads1294-2--lead-ecg-and-3--lead-ecg-schematic

器件型号:ADS1294

尊敬的:
我们的客户设计 ADS1294对于 ECG 应用、我们需要再次确认原理图

e2e.ti.com/.../KT670-ADS1294_DA7DEF8D2800_20180522_2900_.pdf

如果我们的设计可能是2导联 ECG  

R273 remove、(R212、C124和 R214)=置于 0 欧姆、R271=R272=10K 欧姆、C158=C159=47pF

如果我们设计3导联 ECG  

C124=10nF、 R212=390K 欧姆、(R213、R214和 R273)=0 欧姆 、(C158和 C159)=0欧姆、 R271和 R272将被移除。

如果有任何建议2/3-导联 ECG 原理图、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您关注我们的 ADS1294!

    下面是对原理图的一些注释:

    1. CLKSEL 不应以 AVSS 为基准、因为这是一个数字输入。 如果您使用的是外部时钟、请将 CLKSEL 连接到 DGND。
    2. 您是否以菊花链形式连接多个器件? 如果没有、请将 DAISY_IN 短接至 DGND。
    3. 一般而言、很难读取某些组件值并遵循它们所涉及的组件。 请使用更多间距重新绘制。
    4. 可以调整 RLD 放大器周围的反馈(390k || 10nF)、以将闭环带宽增加到> 50Hz 和60Hz。 这将允许共模消除信号包含电力线噪声频率、从而改善 CMRR。 试用(1M || 1.5nF)

    [引用用户="Lawrence He "]

    如果我们的设计可能是2导联 ECG  

    R273 remove、(R212、C124和 R214)=置于 0 欧姆、R271=R272=10K 欧姆、C158=C159=47pF

    [/报价]

    在2引线配置中、您基本上会短接 RLD 放大器周围的反馈环路、以形成单位增益缓冲器、并使电极输入(RA 和 LA)进行交流耦合。 无需短接 R212和 C124;其中一个可以保持开路。

    [引用用户="Lawrence He "]

    如果我们设计3导联 ECG  

    C124=10nF、 R212=390K 欧姆、(R213、R214和 R273)=0 欧姆 、(C158和 C159)=0欧姆、 R271和 R272将被移除。

    [/报价]

    在3引线配置中、电极输入为直流耦合、没问题。 根据我在上面的建议更改 R212和 C124。

    此致、