Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, ADS42JB69EVM
工具/软件:Linux
我尝试通过 Linux 命令将 ADS42jb69编程为160MSPS。 我找不到用于通道配置(使用了多少个 JESD 通道)和内部 PLL (x10/x20)的控制寄存器。 我正在使用从 TI 网站下载的数据表。
是否有任何更新的数据表?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, ADS42JB69EVM
工具/软件:Linux
我尝试通过 Linux 命令将 ADS42jb69编程为160MSPS。 我找不到用于通道配置(使用了多少个 JESD 通道)和内部 PLL (x10/x20)的控制寄存器。 我正在使用从 TI 网站下载的数据表。
是否有任何更新的数据表?
非常感谢。
e2e.ti.com/.../ADS42JB69_5F00_LMF421_5F00_160M.cfgSiuKwin、
该器件仅支持采样率高达156.25Msps 的双通道模式。 对于160MSPS、您必须使用4个通道。 我已为该模式附加了一个寄存器配置文件。 LMF = 421和 K = 20。
此致、
Jim
SiuKwin、
配置文件中有几个错误。 请使用随附的器件、通过4条通道实现160MHz 采样率。
0x06 0x80 //寄存器映射中0x06的位7始终为0 (现在设置为0x00)
0x0D 0x6c // reg od 在 reg map 中是高频率模式设置,不能编程为0x6c (对于低频模式,这应该是0x00,这是我们设置的配置文件)
(0x0E)// reg 0x0E 在 reg 映射中、但不在 cfg 文件中 (现在位于 config 文件中)
0x1f 0xff // reg 0x1f 是寄存器映射中的快速 ovr 阈值、不能编程为0xff (位7必须始终为0、因此可设置为0x7F 的最高值。 由于默认情况下禁用此选项、因此配置文件将此设置为0x00)
0x2D 0x13 // reg 0x2D 是每多帧的帧数,您能否提供有关其设置的更多详细信息(这根据 JESD204B 标准设置了"K"的值。 该值输入为 K-1、因此0x13是 K 值20。 这是每多帧的帧数)
最新版本的数据表为2014年12月。
此致、
Jim
e2e.ti.com/.../ADS42JB69_5F00_EVM_5F00_LMF421_5F00_160M.cfg