This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS42JB69:如何将 ADS42jb69配置为160MSPS

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690260/linux-ads42jb69-how-to-configure-ads42jb69-to-160msps

器件型号:ADS42JB69

工具/软件:Linux

我尝试通过 Linux 命令将 ADS42jb69编程为160MSPS。 我找不到用于通道配置(使用了多少个 JESD 通道)和内部 PLL (x10/x20)的控制寄存器。 我正在使用从 TI 网站下载的数据表。

是否有任何更新的数据表?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SiuKwin、
    我已将您的问题发送给使用此器件的工程师。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS42JB69_5F00_LMF421_5F00_160M.cfgSiuKwin、

    该器件仅支持采样率高达156.25Msps 的双通道模式。 对于160MSPS、您必须使用4个通道。 我已为该模式附加了一个寄存器配置文件。 LMF = 421和 K = 20。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    您能否提供以下设置的更多详细信息? 谢谢。
    0x06 0x80 //寄存器映射中0x06的位7始终为0
    0x0D 0x6c //寄存器映射中的寄存器 od 是高频率模式设置,不能编程为0x6c
    (0x0E) // reg 0x0E 在 reg 映射中、但不在 cfg 文件中
    0x1f 0xff // reg 0x1f 是 reg map 中的快速 ovr 阈值,不能编程为0xff
    0x2D 0x13 // reg 0x2D 是每多帧的帧,您能提供有关其设置的更多详细信息吗

    看起来我不是在阅读更新的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    您能否向我发送更新的数据表或更新的 DAS42JB69寄存器映射表? 谢谢。
    此外、我还尝试在 ADS42JB69EVM 板中配置 LMK0428、您是否可以向我发送示例配置文件? 谢谢。
    我的源时钟是 ADS42JB69EVM 中 J7、LMK_CLKIN1_P 的160MHz 输入。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SiuKwin、

     配置文件中有几个错误。 请使用随附的器件、通过4条通道实现160MHz 采样率。  


    0x06 0x80 //寄存器映射中0x06的位7始终为0 (现在设置为0x00)


    0x0D 0x6c // reg od 在 reg map 中是高频率模式设置,不能编程为0x6c (对于低频模式,这应该是0x00,这是我们设置的配置文件)


    (0x0E)// reg 0x0E 在 reg 映射中、但不在 cfg 文件中 (现在位于 config 文件中)


    0x1f 0xff // reg 0x1f 是寄存器映射中的快速 ovr 阈值、不能编程为0xff (位7必须始终为0、因此可设置为0x7F 的最高值。 由于默认情况下禁用此选项、因此配置文件将此设置为0x00)


    0x2D 0x13 // reg 0x2D 是每多帧的帧数,您能否提供有关其设置的更多详细信息(这根据 JESD204B 标准设置了"K"的值。 该值输入为 K-1、因此0x13是 K 值20。 这是每多帧的帧数)  
     

    最新版本的数据表为2014年12月。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS42JB69_5F00_EVM_5F00_LMF421_5F00_160M.cfg