This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5571:DAC5571输出电压不需要的复位

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690602/dac5571-dac5571-unwanted-reset-of-output-voltage

器件型号:DAC5571

大家好、

我有一个关于 DAC"DAC5571的问题。

我在我的´m 中使用这个芯片、并且在大多数情况下它都能正常工作、但是

有时、输出电压会重置为0V、而不会接收任何 I2C 命令。

在我的应用中、输出电压应保持10分钟。 10分钟后发出 I2C 命令

将输出电压设置为0V。 这在大多数情况下都能正常工作、

但有时、在10分钟过去之前、输出电压会重置为0V、而不会收到任何 I2C 命令。

我已附上两张示波器图片、在图片中可以看到行为。

Picture1显示预期行为、而 Picture2显示故障行为

是否有人知道这种行为的原因是什么?

感谢您的任何帮助。

此致

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我正在研究您的问题。 我将在明天回来讨论这个问题。 同时、您能否确认此问题是特定于电路板还是跨多个电路板发生? 如果是特定于电路板的、请重新验证组件。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    感谢你的答复。

    此问题发生在多个电路板上。 一位客户对此提出了投诉。 然后我们检查了问题
    并找到上述行为。
    板上还有+5V 至+-15V 的 DC/DC 转换器。 这个直流/直流转换器产生了一些大约100kHz 的噪声、这些噪声也耦合在 DAC 的电源电压上。 由于100kHz 时的噪声介于2、7V 和3、5V 之间、电源电压波动、因此我认为这是问题的原因、但现在我已完全删除了直流/直流转换器、这种现象仍然存在。
    我必须承认、这个小电路板的布局并不完美、这就是我也观察 DAC 电源电压的原因。
    移除 DAC 后、电源电压的峰值仍然很小、使电源电压在3、24V 和3、35V 之间波动。 您认为这仍然是个问题吗? 电源电压来自底层较大的电路板。 底层电路板具有可产生5V 电压的开关模式电源。 线路稳压器为其余逻辑(也为 DAC)创建3.3V 电压。 这两个板通过两个14引脚 SMD 接头进行连接。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    感谢您的努力和帮助!

    此致
    Kai Becker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。 由于电源中的毛刺脉冲、器件似乎正在经历上电复位周期。 这将使 DAC 输出变为零。

    请您分享原理图吗? 如果您不想在公共场合共享它、可以将它发送到我的邮件中。 请向我发送一个朋友请求、我可以将我的电子邮件 ID 作为私人邮件共享。

    我想检查 DAC 的去耦布局。 我们或许能够使用去电容器来解决问题。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您的 anwer。

    是的、这也是我认为 DAC 正在经历上电复位周期的原因。 这似乎是显而易见的原因,但我认为是这样

    我现在拥有的电源(不带 DAC)对于 DAC 来说已经足够好了。

    当然、数据表提到电源应该非常"干净"。

    这是 DAC 5571的原理图

    这里是来自主板的 DAC5571电源

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    虽然您的原理图在开关电源附近具有大量去耦、但我在 DAC 附近找不到任何去耦合。 这可能是您观察到的失败的有力原因之一。 VDD 和 GND 路径上有铁氧体磁珠、DAC 侧没有去耦电容。 只要存在开关电流、这可能会导致铁氧体磁珠上出现较大的尖峰。 这可能会导致上电复位电路被激活、进而导致 DAC 复位。

    在设计中使用去耦电容器的最佳方法是采用新的电路板布局。 但是、您可以尝试在 DAC 引脚上焊接去帽并进行检查。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Uttam

    感谢您的努力和帮助。

    您肯定对您所说的一切都正确。 我将首先尝试改善一个电路板上的情况、以便这样做

    投诉此行为的客户可以使用我们的器件。 然后、我将开始的布局

    新 PCB。

    再次感谢您的帮助!

    此致

    Kai