Other Parts Discussed in Thread: DAC5571
大家好、
我有一个关于 DAC"DAC5571的问题。
我在我的´m 中使用这个芯片、并且在大多数情况下它都能正常工作、但是
有时、输出电压会重置为0V、而不会接收任何 I2C 命令。
在我的应用中、输出电压应保持10分钟。 10分钟后发出 I2C 命令
将输出电压设置为0V。 这在大多数情况下都能正常工作、
但有时、在10分钟过去之前、输出电压会重置为0V、而不会收到任何 I2C 命令。
我已附上两张示波器图片、在图片中可以看到行为。
Picture1显示预期行为、而 Picture2显示故障行为
是否有人知道这种行为的原因是什么?
感谢您的任何帮助。
此致
Kai