This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:用于 ADS114S08EVM 的 Δ-Σ ADC 评估软件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08EVM, ADS124S08EVM, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707626/ads114s08evm-delta-sigma-adc-evaluation-software-for-ads114s08evm

器件型号:ADS114S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08EVMADS114S08

您好!

我已经为 ADS114S08EVM 安装了 Δ-Σ 软件、驱动程序和器件包。 我在状态栏中看到一条消息、表示无法识别设备、然后显示已连接硬件。 我无法获取寄存器映射的任何内容。 下面是一个快照:

是否有关于如何解决此问题的建议?

谢谢、

劳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS114S08EVM 器件封装安装不正确。  安装需要两次下载和安装。  第一个是主应用(Δ-Σ ADC 评估软件)、必须首先安装。  第二个是 ADS114S08EVM 网页上的器件封装(ADS114S08EVM-DVCPKG)。  确保您已下载正确的器件封装(还有 ADS124S08EVM 器件封装、它们看起来非常相似)。  我会尝试重新安装设备软件包。

    您可以通过在"文档"文件夹中搜索来验证设备软件包是否正确安装。  您应该会在以下位置看到一个子文件夹:

    Documents\DSEvalSW\Devices\ADS114S08

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的响应、器件封装保存在与我预期不同的位置。 我刚刚将 DSEvalSW 移到了"Documents"文件夹中。 一切似乎都按预期工作。

    谢谢、

    劳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    我对 ADS114S08有类似的问题。 尽管我先安装了软件、然后安装了器件包、但 PC 看不到电路板。 我也重新启动了我的 PC 几次。 还有其他需要检查的地方吗?  

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatih、
    您看到的是相同的空白屏幕和硬件连接图标还是其他图标?

    您使用的是哪个版本的窗口? 转至控制面板->设备管理器、确保显示 TivaWare 批量设备。 如果未显示,则未安装驱动程序。

    根据上面的答案、我们可以更深入地探究。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    它显示"Hardware not connected (未连接硬件)"。 就绪..." 位于主页左下角。

    我正在使用 Windows 7。

    器件管理器显示为通用批量器件、而不是完全显示为 TivaWare 批量器件。 显然,驱动程序安装不正确。

    您是否有正确安装驱动程序的建议?

    提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    驱动程序显然安装正确。  无法识别 EVM、原因可能是加载了错误的器件封装、或者安装在与软件所需位置不同的位置。

    您能向我展示您看到的屏幕吗?  您在将 EVM 插入 USB 之前或之后是否启动了该程序?  如果在启动软件后插入 EVM、请先尝试插入 EVM、然后启动软件。

    在软件用户指南中、按照第12页第5.3.1节所示的说明启用控制台。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau260/sbau260.pdf

    "Console"选项卡允许使用单独的命令、并将显示所连接设备的 ID。  还会向我发送一个屏幕截图、说明"Console"选项卡中显示的内容。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的屏幕如下所示。 我按照您的建议首先安装了 EVM、但仍然无法正常工作。 我还启用了控制台、正如您在我附加的第二张图片中看到的那样。

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    我对你有点困惑。  单击"OK"后、转到 GUI 中的"Console"选项卡、并在那里进行屏幕截图。  另外、请告诉我您在此位置的设备文件夹中看到的内容:

    C:\Users\fatihcingoz.CEP\Documents\DSEvalSW\Devices

    此致、

    Bob b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记附加控制台选项卡中显示内容的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\Users\fatihcingoz.CEP\Documents\DSEvalSW\Devices\ADS114S08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatih、

    您能否转到"Console"选项卡、尝试拔下并插回 EVM、让我看看屏幕上显示的内容? 此外、您能否转到设备管理器并向我显示设备显示为通用 USB 大容量的屏幕截图?

    谢谢、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我做了你所说的、但还是一样的。 请参见下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    设备管理器似乎确认设备是 USB 大容量设备、但它似乎出错。  我建议尝试通过为您的操作系统(32位为 x86、64位为 x64)运行相应的驱动程序安装程序来再次安装驱动程序。  驱动程序安装程序位于以下目录中:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers\Installers

    也可以通过浏览到以下位置从设备管理器手动更新驱动程序:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    现在、EVM 已连接。 感谢你的帮助。

    我还需要您在数据收集方面的帮助。 我正在尝试使用预定义脚本(3线 RTD)收集数据、寄存器映射如下所示。 首先、单击"运行"按钮运行脚本、然后单击"数据分析"中的"收集数据"按钮、但在屏幕上看不到任何数据。 我还附加了硬接线设置的图片。 请您也就这个问题帮助我。 提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    我之前将此问题拆分为主题更改后的新主题。  您应该已收到变更通知。  我的回答可在此处找到:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/714840

    此致、

    Bob B