主题中讨论的其他器件: ADS124S08EVM、 ADS114S08
您好!
我已经为 ADS114S08EVM 安装了 Δ-Σ 软件、驱动程序和器件包。 我在状态栏中看到一条消息、表示无法识别设备、然后显示已连接硬件。 我无法获取寄存器映射的任何内容。 下面是一个快照:
是否有关于如何解决此问题的建议?
谢谢、
劳尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经为 ADS114S08EVM 安装了 Δ-Σ 软件、驱动程序和器件包。 我在状态栏中看到一条消息、表示无法识别设备、然后显示已连接硬件。 我无法获取寄存器映射的任何内容。 下面是一个快照:
是否有关于如何解决此问题的建议?
谢谢、
劳尔
你好、Raul、
欢迎来到 E2E 论坛! ADS114S08EVM 器件封装安装不正确。 安装需要两次下载和安装。 第一个是主应用(Δ-Σ ADC 评估软件)、必须首先安装。 第二个是 ADS114S08EVM 网页上的器件封装(ADS114S08EVM-DVCPKG)。 确保您已下载正确的器件封装(还有 ADS124S08EVM 器件封装、它们看起来非常相似)。 我会尝试重新安装设备软件包。
您可以通过在"文档"文件夹中搜索来验证设备软件包是否正确安装。 您应该会在以下位置看到一个子文件夹:
Documents\DSEvalSW\Devices\ADS114S08
此致、
Bob B
您好 Fatih、
驱动程序显然安装正确。 无法识别 EVM、原因可能是加载了错误的器件封装、或者安装在与软件所需位置不同的位置。
您能向我展示您看到的屏幕吗? 您在将 EVM 插入 USB 之前或之后是否启动了该程序? 如果在启动软件后插入 EVM、请先尝试插入 EVM、然后启动软件。
在软件用户指南中、按照第12页第5.3.1节所示的说明启用控制台。
http://www.ti.com/lit/ug/sbau260/sbau260.pdf
"Console"选项卡允许使用单独的命令、并将显示所连接设备的 ID。 还会向我发送一个屏幕截图、说明"Console"选项卡中显示的内容。
此致、
Bob B
您好 Fatih、
设备管理器似乎确认设备是 USB 大容量设备、但它似乎出错。 我建议尝试通过为您的操作系统(32位为 x86、64位为 x64)运行相应的驱动程序安装程序来再次安装驱动程序。 驱动程序安装程序位于以下目录中:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers\Installers
也可以通过浏览到以下位置从设备管理器手动更新驱动程序:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers
此致、
Bob B
您好 Fatih、
我之前将此问题拆分为主题更改后的新主题。 您应该已收到变更通知。 我的回答可在此处找到:
https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/714840
此致、
Bob B