This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:奇怪的100MHz 干扰

Guru**** 2386230 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690687/ads54j42-strange-100mhz-disturbance

器件型号:ADS54J42

您好!

我们使用 ADS54J42对来自光学模拟前端的直流耦合信号进行采样。 AFE 需要进行直流耦合并使用所有14位、我们需要在零光输入时以差动方式将输入偏置为-0.95VDC。 采样速度为400MHz、基本时钟为100MHz。 问题在于、如果我们将 ADC 输入偏置为-0.95V DIFF、我们可以看到采样数据(FFT)中100MHz 基准时钟的泄漏非常严重。 该泄漏比满量程低大约-40dB、如果存在0VDC 偏置、则完全消失。

问题是:我们可以这样使用 ADC、还是馈送到 ADC 输入的信号、即使是直流耦合、也必须在0V 附近对称摆动?

此致

Jens Rasmussen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:
    我已将其发送给熟悉 ADS54J42的工程师
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    直流偏移校正函数可能会导致此问题。 您能否向我发送电子邮件地址、以便我可以提供一些有关禁用此功能的信息?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以、jens.p.rasmussen@afconsult.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我没有收到任何邮件、您可以尝试我的私人邮件吗? jensrasmussen.jr@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens、
    我今天早上发了一些东西。
    Jim