Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS54J42 您好!
我们使用 ADS54J42对来自光学模拟前端的直流耦合信号进行采样。 AFE 需要进行直流耦合并使用所有14位、我们需要在零光输入时以差动方式将输入偏置为-0.95VDC。 采样速度为400MHz、基本时钟为100MHz。 问题在于、如果我们将 ADC 输入偏置为-0.95V DIFF、我们可以看到采样数据(FFT)中100MHz 基准时钟的泄漏非常严重。 该泄漏比满量程低大约-40dB、如果存在0VDC 偏置、则完全消失。
问题是:我们可以这样使用 ADC、还是馈送到 ADC 输入的信号、即使是直流耦合、也必须在0V 附近对称摆动?
此致
Jens Rasmussen