This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:4-20mA 应用电路

Guru**** 2767015 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690332/pga900-4-20ma-application-circuit

器件型号:PGA900
主题中讨论的其他器件: PGA300

我对 数据表8.2.1上的4-20mA 输出和内部感应电阻有一些疑问。

 器件接地(COMP)与电流环路由40欧姆电阻隔开。 如果 I_LOOP 为30mA、则器件接地(COMP)将为1.2V。 因此、这意味着所有器件接地(COMP、DVSS、AVSS)为1.2V。 对吗?

2. 您能描述一下如何使用该电路实现4-20mA 输出吗? 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    1.是的、正确。

    2.请澄清您的问题吗? 您发布的应用图显示了4-20mA 输出模式电路的示例设计。 PGA900EVM 用户指南(www.ti.com/.../sldu011a.pdf) 还包含完整的原理图、可用作设计您自己电路的参考。 此外、还有一个使用 PGA300的电流模式参考设计、该设计提供了更易于生产的布局: www.ti.com/.../TIDA-00788

    此致、