This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:LED#39;s 不会亮起

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808AEVM, AFE5808, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707026/tsw1400evm-led-s-will-not-come-on

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5808AEVM、 AFE5808、 AFE5808A

我目前正在使用 TSW1400EVM 连接到 TI ADC、该 ADC 在过去几天内已成功连接。 当我今天来测试它时、所有的 LED 都没有打开、我所做的任何事情似乎都没有打开。 我已经检查了未熔断的保险丝、电路板周围的所有测试点都提供了预期的电压、并且多次将其打开和关闭似乎没有做任何事情。 有人对这背后的原因有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    我们已收到您的问题、并已将其转交给熟悉 TSW1400EVM 的工程师。
    此致、
    粘土
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    您的电源是否能够提供至少3A 的电流? 上电后、5V 输入电流消耗应约为0.37A。 唯一应亮起的 LED 被标记为 C87。 在对 FPGA 进行编程后、另一个 LED 亮起。 您能否使用 GUI 连接到电路板? 提供电源时风扇是否正在运行? 如果您可以连接、请尝试下载固件、大约20秒后、报告 GUI 显示什么消息?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源提供5伏电压并略高于0.38A。 LED C87亮起、风扇也按预期工作。 软件可以识别电路板本身、并显示在用于选择电路板序列号的窗口中。 单击"OK"后、它会运行大约2秒钟、然后出现一条消息、提示"No Firmware (无固件)"。 请选择要将固件加载到电路板中的器件'。 如果选择了所需的 ADC、则会尝试下载固件、然后重复上一条消息。 还可以下载特定于 ADC 的 GUI。

    我在命令日志中看到的是、在多次执行'Test Selection'和'Waiting for user input'之前的最后一条消息是命令'Load Device GUI?"。 这是否意味 着 TSW1400EVM 和 ADC 无法正确连接?  

    使用不同的 ADC 进行相同的设置后、结果完全相同。 最初未找到固件、从下拉菜单中选择 ADC 后、仍无法找到固件


    我希望其中的内容有所帮助。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、您能告诉我您有关此问题的解决方案。 电子邮件:879028045@qq.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您的电源是否能够提供至少3A 的电流?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim

    是的、我的电源可以提供3A。

    我目前使用 TSW1400EVM 连接到 AFE5808AEVM。 上电后、5V 输入消耗大约0.37A。 唯一的 LED C87亮起。 AFE5808AEVM 的电源提供+-5伏、略高于0.7A。 软件可以识别电路板本身、并显示在用于选择电路板序列号的窗口中。 单击"OK"后、它会运行大约2秒钟、然后出现一条消息、提示"No Firmware (无固件)"。 请选择要将固件加载到电路板中的器件'。 如果选择了所需的 ADC、则会尝试下载固件、然后重复上一条消息。

    我希望其中的内容有所帮助。

    此致、

    LVQIAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVQIAN、

    您能否在 AFE5808断电并从 TSW1400断开连接的情况下尝试此操作? 选择不同的 ADC 和/或 DAC。 如果您再次达到相同的点、LED 的状态是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim

    当我从 TSW1400EVM 上断开 AFE5808AEVM 的连接时,在 AFE5808AEVM GUI 启动后,LED41和 LED42熄灭,其余 LED 保持亮起。 我想知道为什么我们需要3A 的电源。 电路板的电流是否至少为3A? 电路板能否承受如此大的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVQian、

    为什么要启动 AFE5808 GUI? 我只希望您在没有电路板连接到 TSW1400的情况下运行 HSDC Pro GUI。 GUI 应连接、您应能够使用任何 ADC 选项下载固件。 请勿选择 AFE5808。

    当 FPGA 开始下载固件时、电流会出现浪涌、您将无法在电源显示屏上看到浪涌。 这就是您至少需要3A 的原因。 正确加载固件后、GUI 将显示接口类型、如 GUI 右下角所示。 如果发生这种情况、我相信您的 TSW1400EVM 工作正常、问题出在连接 AFE 板的接口上。 TSW1400 LED 的 D2-D9状态是什么? 您上面提到的 LED41和 LED 42是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim
    我仅使用 TSW1400EVM 运行 HSDC Pro GUI。 只有 LED C87亮起、TSW1400 LED 的 D2-D9状态仍然熄灭。
    我的程序:
    0。运行 AFE5808A GUI 和 HSDC Pro V4.9。
    1.选择设备的串行缓冲器...>K1227029-TSW1400...>OK
    2."无固件。 Pease 选择一个器件、将固件加载到电路板中。" -->好的
    3.在 HSDC Pro GUI 中选择"AFE5808_09_14b.RBF"。 正在等待…
    4."初始化 ADC _PINMAPPING_INPING_INVALIDEST_ADC 通道排序索引无效?" -->是的
    5."无固件。 Pease select a device to load firmware into the board"再次显示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVQian、

    II 可能是 TSW1400出现故障。

    以下链接提供了详细信息和表单链接、用于启动退货流程。   进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。   

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVQian、

    您的电路板可能有故障。 请访问以下链接、详细了解 我们的 EVM 退货政策。

    此致、

    Jim

    www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html