主题中讨论的其他器件: AFE5808AEVM、 AFE5808、 AFE5808A
我目前正在使用 TSW1400EVM 连接到 TI ADC、该 ADC 在过去几天内已成功连接。 当我今天来测试它时、所有的 LED 都没有打开、我所做的任何事情似乎都没有打开。 我已经检查了未熔断的保险丝、电路板周围的所有测试点都提供了预期的电压、并且多次将其打开和关闭似乎没有做任何事情。 有人对这背后的原因有什么建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前正在使用 TSW1400EVM 连接到 TI ADC、该 ADC 在过去几天内已成功连接。 当我今天来测试它时、所有的 LED 都没有打开、我所做的任何事情似乎都没有打开。 我已经检查了未熔断的保险丝、电路板周围的所有测试点都提供了预期的电压、并且多次将其打开和关闭似乎没有做任何事情。 有人对这背后的原因有什么建议?
电源提供5伏电压并略高于0.38A。 LED C87亮起、风扇也按预期工作。 软件可以识别电路板本身、并显示在用于选择电路板序列号的窗口中。 单击"OK"后、它会运行大约2秒钟、然后出现一条消息、提示"No Firmware (无固件)"。 请选择要将固件加载到电路板中的器件'。 如果选择了所需的 ADC、则会尝试下载固件、然后重复上一条消息。 还可以下载特定于 ADC 的 GUI。
我在命令日志中看到的是、在多次执行'Test Selection'和'Waiting for user input'之前的最后一条消息是命令'Load Device GUI?"。 这是否意味 着 TSW1400EVM 和 ADC 无法正确连接?
使用不同的 ADC 进行相同的设置后、结果完全相同。 最初未找到固件、从下拉菜单中选择 ADC 后、仍无法找到固件
我希望其中的内容有所帮助。
此致、
将会
LVQian、
为什么要启动 AFE5808 GUI? 我只希望您在没有电路板连接到 TSW1400的情况下运行 HSDC Pro GUI。 GUI 应连接、您应能够使用任何 ADC 选项下载固件。 请勿选择 AFE5808。
当 FPGA 开始下载固件时、电流会出现浪涌、您将无法在电源显示屏上看到浪涌。 这就是您至少需要3A 的原因。 正确加载固件后、GUI 将显示接口类型、如 GUI 右下角所示。 如果发生这种情况、我相信您的 TSW1400EVM 工作正常、问题出在连接 AFE 板的接口上。 TSW1400 LED 的 D2-D9状态是什么? 您上面提到的 LED41和 LED 42是什么?
此致、
Jim
LVQian、
您的电路板可能有故障。 请访问以下链接、详细了解 我们的 EVM 退货政策。
此致、
Jim