Other Parts Discussed in Thread: ADS1015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1015 尊敬的精密 ADC 团队:
当3.3V 的 VDD 被移除时、我们的客户在 I2C 输入上具有1.8V 上拉电阻。 数据表似乎表明、无论 VDD 电压如何、数字输入均可耐受高达5.5V 的电压(与模拟输入不同)。 请确认移除 VDD 时、ADS1015的输入可支持1.8V 电压。
谢谢、
乔治