This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:VDD 被移除时、向 I2C 输入施加1.8V 电压

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690677/ads1015-1-8v-applied-to-i2c-inputs-when-vdd-is-removed

器件型号:ADS1015

尊敬的精密 ADC 团队:

当3.3V 的 VDD 被移除时、我们的客户在 I2C 输入上具有1.8V 上拉电阻。   数据表似乎表明、无论 VDD 电压如何、数字输入均可耐受高达5.5V 的电压(与模拟输入不同)。   请确认移除 VDD 时、ADS1015的输入可支持1.8V 电压。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治


    没错。 当 VDD 电源被移除时、ADS1015数字引脚可耐受1.8V 上拉电压(高达5.5V)。 这在数据表第6页的绝对最大额定值表中进行了概述。


    吴约瑟