This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:加电要求

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688556/dac7760-power-up-requirements

器件型号:DAC7760

当使用36V 输入电压(AVDD = 36V、AVSS = GND)为 DAC7760供电时、我们有非常奇怪的行为。

DAC 每次都会烧坏、直到我们在36V 和 AVDD 之间的电源电路中插入5欧姆电阻器。 之后一切正常。

我们在数据表中没有看到任何有关上电的特殊要求。 因此、我们有一些疑问、为什么会发生这种情况。

DAC 烧坏后、我们看到 AVDD 和 AVSS 之间为50欧姆。 所有其他引脚看起来都很好。

需要指出的是、AVSS 在任何情况下看起来都很好(没有尖峰、电压比绝对最大额定值低10%)。

在这种情况下、TI 可以推荐什么? 5欧姆电阻器不是一个很好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    您能否为此提供原理图? 在电源和 AVDD 之间添加串联5欧姆电阻会导致器件故障、这似乎很奇怪。 在发生故障时、该电阻器是否用于电流限制?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我是客户、有这个问题。 弗拉基米尔要求我发送 schem。 当没有任何限流电阻器时、会发生故障。 在该电路中、我不使用 DA7、而是使用 R19。 C23为10uF、但它不会影响问题、因为我删除了它、故障发生了什么。 放置电流限制电阻器而不是 L1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    欢迎访问 E2E 论坛!

    当加电或 DAC 已编程到某种状态后、是否会立即发生这种情况?  

    我想知道 L1是否与电容器耦合、从而产生可能导致过冲和振铃的 LC 响应、尤其是在电源上升时间较短的情况下。

    1.如果用0欧姆电阻代替5欧姆电阻器替换 L1、器件是否仍然损坏?

    2.您能否在启动期间测量 AVDD 器件引脚上的电压波形? 我想查看是否存在可能损坏器件的过冲。

    3.如果使用较低的电压,是否会发生这种情况? 如果出现这种问题、电源的上升时间越慢可能会有所帮助。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接通电源后、故障立即发生。 L1不是导管、而是铁氧体磁珠(FB0603-0、2A-2500 Ω(100MHz)-2%-00.8 Ω)。

    将 L1替换为0欧姆不能解决问题

    2.有一些有趣的案例。 在我打开时查看该电压之前。 没有任何尖峰、过冲。 现在、使用第一个示例图是很好的。 它们位于下方

      这是一个小阶跃、这是由于 C23 - 10uF 的原因

    这没有 C23。  

    由于我无法将 DAC 设为默认值、因此我获取了其他样本

    图如下所示

    存在过冲。 两个样本是相同的、并且之前两个样本上都有 DAC 故障、我已经更换了这两个样本上的 DAC。  

    我欺骗了其他样本、发现其中更多的样本发生了超额。 我发现原因是 VD1。 我如何理解、一些二极管已降级、其电阻已增加。 在本例中没有任何过冲。 当二极管不降级时、VISA virsa 会出现尖峰。 因此、问题的确定是将电阻器串行连接到 L1。 它不会降低 VD1和 DAC 故障。

    3.较低的电源电压和电源的缓慢上升时间(软启动)不会导致故障。 只有当我放置电源时、故障才会发生、电源已提前接通、且电压为36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denis:

    我怀疑这种过冲会对器件造成损坏。 您显示的值看起来小于 AVDD 引脚的绝对最大额定值、但有些可能会更大、具体取决于上升时间。

    其原因是电阻较小的 LC 组合。 这可能包括来自 PCB 的寄生值、即使铁氧体磁珠也会在频率较高时提供电感。 当您添加一个小型串联电阻器时、您将降低品质因数并抑制过冲和振荡。 使用串联电阻器应该是一个不错的解决方案、因为即使使用5欧姆电阻器、功率耗散也会很小。 减小 AVDD 网络上的电容也有助于减少过冲。

    是否确定在上述帖子中引用 C23? 我想您说过您没有使用 DA7、这已经连接好了。

    另一种选择是控制压摆率、使边沿不够快、无法导致过冲和振铃。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett。 C23是板载的。 感谢您的回答。 问题已解决、因此可以关闭。

    谢谢、

    Denis。