Other Parts Discussed in Thread: DAC7760
当使用36V 输入电压(AVDD = 36V、AVSS = GND)为 DAC7760供电时、我们有非常奇怪的行为。
DAC 每次都会烧坏、直到我们在36V 和 AVDD 之间的电源电路中插入5欧姆电阻器。 之后一切正常。
我们在数据表中没有看到任何有关上电的特殊要求。 因此、我们有一些疑问、为什么会发生这种情况。
DAC 烧坏后、我们看到 AVDD 和 AVSS 之间为50欧姆。 所有其他引脚看起来都很好。
需要指出的是、AVSS 在任何情况下看起来都很好(没有尖峰、电压比绝对最大额定值低10%)。
在这种情况下、TI 可以推荐什么? 5欧姆电阻器不是一个很好的解决方案。