主题中讨论的其他器件:LMH5401、 LMH5401-SP
您好!
我正在尝试了解该器件模拟输入的绝对最大额定值。
在数据表的表6.1中、四个 Vin 引脚的最大绝对电压为-0.15v 至+2.5V、注释为"保持共模"、附加注释3表示在 VA = VD = 2.2V 时进行了验证。 通常情况下、我希望以这种方式表示的绝对最大额定值(作为绝对值、2.5V、与电源轨无关)在任何允许的电源电压下都有效、 但注3让我感到奇怪(使用2.2V 电源时、我们可以预期保护二极管在输入电压= 2.5V 时不会传导太多)。 这是我的第一个问题:无论 VD 或 VA 的值如何、四个 Vin 引脚的+2.5V 绝对最大值是否有效?
我的第二个问题与-0.15v 等级有关。 在表6.3 "建议运行条件"中、四个 Vin 引脚上的最小电压指定为-0.4v。 这似乎违反了正面的绝对最大额定值、因此我想知道如何调节它。 这是我的第二个问题:-0.15v 绝对最大额定值是否有效? 如何超出绝对最大值?
我正在为火星探测任务设计一个数据转换器系统、我需要在加电或测试等异常情况下证明器件安全、此时驱动器件的一个电源可能未通电。 在这种情况下、两个输入可能都被驱动至高于1.9v 轨或低于接地、但有一些串联电阻器会将电流限制在最大+-50mA 以下、假设保护二极管导通。 但我认为、如果没有其他钳位、则无法将该电压限制为-0.15v。 而且、如果+2.5V 额定值真正表示为 VA + 0.3V、那么正偏移也会出现同样的问题。
感谢你的任何帮助
Rick Raffanti
Techne Instruments、Inc
(西南研究承包商、圣安东尼奥)