This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:绝对最大额定值

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH5401-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707556/adc12d1620qml-sp-absolute-maximum-ratings

器件型号:ADC12D1620QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH5401LMH5401-SP

您好!  

我正在尝试了解该器件模拟输入的绝对最大额定值。

在数据表的表6.1中、四个 Vin 引脚的最大绝对电压为-0.15v 至+2.5V、注释为"保持共模"、附加注释3表示在 VA = VD = 2.2V 时进行了验证。  通常情况下、我希望以这种方式表示的绝对最大额定值(作为绝对值、2.5V、与电源轨无关)在任何允许的电源电压下都有效、 但注3让我感到奇怪(使用2.2V 电源时、我们可以预期保护二极管在输入电压= 2.5V 时不会传导太多)。  这是我的第一个问题:无论 VD 或 VA 的值如何、四个 Vin 引脚的+2.5V 绝对最大值是否有效?

我的第二个问题与-0.15v 等级有关。  在表6.3 "建议运行条件"中、四个 Vin 引脚上的最小电压指定为-0.4v。  这似乎违反了正面的绝对最大额定值、因此我想知道如何调节它。  这是我的第二个问题:-0.15v 绝对最大额定值是否有效? 如何超出绝对最大值?

我正在为火星探测任务设计一个数据转换器系统、我需要在加电或测试等异常情况下证明器件安全、此时驱动器件的一个电源可能未通电。  在这种情况下、两个输入可能都被驱动至高于1.9v 轨或低于接地、但有一些串联电阻器会将电流限制在最大+-50mA 以下、假设保护二极管导通。  但我认为、如果没有其他钳位、则无法将该电压限制为-0.15v。  而且、如果+2.5V 额定值真正表示为 VA + 0.3V、那么正偏移也会出现同样的问题。

感谢你的任何帮助

Rick Raffanti

Techne Instruments、Inc

(西南研究承包商、圣安东尼奥)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rick
    我正在查看您的问题并进行回复。
    对于您的应用、您需要直流耦合到 ADC 输入、还是可以接受交流耦合输入? 交流耦合可以消除许多需要考虑的直流应力。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我想我几天前就给你的问题发了一个回复、但我在这里看不到。  在任何情况下、我的应用都是直流耦合的、将 LMH5401用作驱动器。  我们使用 ADC 的 VOCM 来建立共模电压。  我们将查看质谱仪中 PMT 传感器发出的单极信号、我们希望尽可能使用 ADC 动态范围、即使占空比变化也是如此。  因此、我们需要进行直流耦合

    感谢你的帮助。

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rick

    感谢您提供更多信息。 这将有助于我的回答。

    当使用 LMH5401以相似的共模电压驱动 ADC12D1620和 ADC 时、我想指出一个重要的细节。

    为了从 LMH5401获得最佳性能、放大器的电源轨应以输出共模电压为中心。 如果输出共模与电源电压中心点之间的偏移显著、则放大器的谐波失真性能将会降低。 有几个数据表典型特性图显示了谐波失真性能与输出共模电压间的关系、这有助于说明这种影响。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    好的、我们计划使用+3.75、-1.25和 ADC 建立的 VCM。 感谢您提请我注意5401数据表中的这些图。 我们计划调整5401 Vicm 到 Vocm 的典型27mv 偏移、不过现在我已经注意到1620的 VCM+-150mV 建议运行条件、我怀疑这不是必需的。
    谢谢、
    Rick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对此有什么进一步的想法吗?

    谢谢

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rick
    很抱歉耽误你的时间。 由于商务旅行、我有些延误、但我仍在处理该问题。
    我确实担心只有一个放大器电源处于活动状态的情况。
    是否可以将电源电压闸控至 LMH5401、以便仅在 ADC 1.9V 电源处于活动状态且+3.75V 和-1.25V 电源均处于稳压状态时启用电源电压?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    最好对电源进行定序、这样前端电源就不能上电、除非 ADC 电源上电、也许我们可以这样做(尽管两个盒子用几米的电缆隔开)。  但我认为、问题在于异常情况、可能在测试中、当发生异常情况时。  在这种情况下、我们希望防止损坏飞行器件。

    我希望输入衰减器的串联电阻将足以将流经 ADC 钳位二极管的电流限制在小于最大+-50mA 的电流。  这是我们的系统设计

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图中有一个小拼写错误- T 衰减器中的中间电阻应为140欧姆、而不是16.5 (它是6dB 差分衰减器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rick
    感谢您提供更多详细信息。
    我将完成该过程、明天回来。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rick
    很抱歉耽误你的时间。
    我已经查看了您的原理图详细信息。 根据我对 LMH5401-SP 输出电路的理解、我相信即使 ADC 电源关闭且放大器完全或部分受电(2个电源中只有1个处于活动状态)、ADC 输入也不会被驱动到超过允许的电压或电流条件。 此分析不会涵盖放大器电源电压明显高于+3.75V 或低于-1.25V 的情况。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我仍然对 ADC 输入上的 VSS-0.15v 绝对最大值感到困惑。

    您的同事(通过另一个通道)建议了一种不同的方法、这也为我们节省了一些复杂性:为 LMH5401使用+5、0v 电源、将 VCM 设置为+2.5V、然后在每个桥臂中使用6dB 衰减器将 ADC 的 VCM 降低到1.25V。  我已经模拟过这种情况、对我们来说、这似乎是一种更好的方法。  这将导致对任一输入施加2.5V 的最大电压、这不会超过绝对最大额定值(可能我们会使其为7dB 以获得一点裕度)。  这假设+2.5V 绝对最大规格可采用书面形式、不依赖于 VA 或 VD。  您能确认吗?

    谢谢、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rick
    这似乎是一种合理的替代方法、简化电源也是使用电源的好理由。
    根据数据表的"冷备用"部分、对于任何潜在的持续/长期事件、最好将 VIN+/-引脚上的最大电压保持在2.15V。 实现这一目标需要什么衰减?
    我还将与 LMH5401-SP 同事讨论这一点。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。  现在、我看到6dB 是安全的、因为 LMH5401只能摆动到+3.9v、因此 ADC 输入将只能看到+1.95v 最大值  这就是我们要做的事情。

    此致、

    Rick