This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:仅 NCO 模式

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686767/dac3484-nco-only-mode

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

你好  

是否有使 DAC 能够输出 NCO 频率的模式? 没有任何数据输入? 如果是、您能否发送寄存器和数据列表? (例如、与 DAC38J84类似)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Izik、

    请向我发送您所需的配置设置、我将向您发送一个配置文件。

    DAC 采样频率
    输入数据速率
    内插
    NCO 频率
    输入频率
    等等

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Fdac=960MHz

    NCO AB = 120MHz

    NCO CD = 240MHz

    仅 NCO 模式、因此数据和内插无关紧要

    谢谢

    伊兹克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Izik、

    NCO 将从 SPI 总线接收数据(通过 SIFDAC_ENA 使能)、并通过 SIFDAC (15:0)更改振幅

    移动 NCO 值以更改频率、移动 sifdac (15:0)以调节振幅

    DATACLK 是将 SIFDAC 数据锁存到 FIFO 所需的唯一信号。 DATACLK 需要正在运行。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik、

    是否回答了您的问题?

    优素福

    您是否可以附加配置文件作为示例,说明如何在无任何数据输入的仅 NCO 模式(CW)下操作设备?

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你!

    优素福  

    e2e.ti.com/.../dac3484_5F00_NCO_5F00_settings.txt