请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7760 我们在数据表中描述的 DAC 的一些典型特性中很感兴趣:
- 输出电压漂移与时间间的关系(TA = 125°C、1000小时)、
- 输出电流漂移与时间间的关系(TA = 125°C、1000小时)
- 直流输出阻抗、(ТA = 25°С、代码= 0x8000)
我们需要这些参数的最大值。 我们可以获得它们吗?
P.S. 我们认为 DAC7760的最后一个参数应该有代码0x0800、而0x8000应该只有一个拼写错误。