请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA411-Q1 尊敬的团队:
我的客户对 PGA411-Q1的电机角度和速度检测有以下疑问。 我们在数据表中如下面所示检查了引脚功能、我们很困惑 AOUT 引脚是角度和速度引脚、但它说仅用于测试、我们是否可以使用该引脚来检测电机的角度? 如果没有、请评论 PGA411-Q1如何检测电机角度。 感谢您的评论。
此致、
朱志安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户对 PGA411-Q1的电机角度和速度检测有以下疑问。 我们在数据表中如下面所示检查了引脚功能、我们很困惑 AOUT 引脚是角度和速度引脚、但它说仅用于测试、我们是否可以使用该引脚来检测电机的角度? 如果没有、请评论 PGA411-Q1如何检测电机角度。 感谢您的评论。
此致、
朱志安