This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69EVM:此板能否与 ZCU102配合使用?

Guru**** 2616975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46EVM, CC1310, ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689982/ads42jb69evm-can-this-board-work-with-zcu102

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:ADS42JB46EVMADC32RF45EVMTSW14J10EVM

大家好、

 

我想将 TI 的 cc1310与 ZCU102评估板连接到通过射频接收心跳信号或短突发消息(~868 MHz)。 我在另一个主题(有关相关主题的链接,请参阅下文)中看到,可能可以在 VCU118上使用 FCM-Card (JESD204b)来实现这一目的。 我的问题是,我在列表中没有找到我使用的 ZCU102支持卡,就像主题作者一样。 我喜欢使用 FCM 卡、如 TI 的 ADS42JB46EVM。 我的问题是、通常可以在 ZCU102上实施 RFSoC、如果可以、有人会有这样的想法、怎么会很好、告诉我。 我还‘说,“Zynq Ultrascale+ RFSoC”已经完成了所有这一切,但我没有找到任何原型板或评估套件能够实现这一点。 如果我不可能有人推荐我可以使用的评估套件、您是否有其他解决方案将一个内核多个 cc1310与 ZCU102连接?

 

提前感谢您

 

 (TI 硬件) http://www.ti.com/product/CC1310/technicaldocuments

(相关主题) https://forums.xilinx.com/t5/UltraScale-Architecture/How-to-implement-ADC-on-Virtex-Ultra-Scale/td-p/815715/highlight/true

(FMC 卡列表) https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/fmc-cards.html#analogue

(首选 FCM 卡) http://www.ti.com/tool/ads42jb46evm?keyMatch=ADS42JB46EVM&tisearch=Search-EN-Everything

(Ultrascale 系列) https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds890-ultrascale-overview.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、
    我们没有适用于 ZCU102的任何参考设计、但该电路板具有标准 FMC 连接器。 我们的 ADS42JB46EVM 还采用 FMC 连接器类型、因此其引脚排列匹配。

    请查看 EVM 设计封装(原理图第5页)中的连接、并与 ZCU102引脚进行比较。

    我们确实提供了一些适用于 JESD 器件的 Xilinx 参考设计、可帮助您实现:
    使用 KCU105的 ADC32RF45EVM
    另请查看 TSW14J10EVM、它允许在某些 Xilinx 平台上使用 HSDC Pro (抱歉、我们不直接支持 ZCU102)

    对于有关 CC1310的问题、我会请求您开始另一篇文章、以便为微控制器工程师分配。

    此致、
    Brian