Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46EVM, CC1310, ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:ADS42JB46EVM、 ADC32RF45EVM、 TSW14J10EVM
大家好、
我想将 TI 的 cc1310与 ZCU102评估板连接到通过射频接收心跳信号或短突发消息(~868 MHz)。 我在另一个主题(有关相关主题的链接,请参阅下文)中看到,可能可以在 VCU118上使用 FCM-Card (JESD204b)来实现这一目的。 我的问题是,我在列表中没有找到我使用的 ZCU102支持卡,就像主题作者一样。 我喜欢使用 FCM 卡、如 TI 的 ADS42JB46EVM。 我的问题是、通常可以在 ZCU102上实施 RFSoC、如果可以、有人会有这样的想法、怎么会很好、告诉我。 我还‘说,“Zynq Ultrascale+ RFSoC”已经完成了所有这一切,但我没有找到任何原型板或评估套件能够实现这一点。 如果我不可能有人推荐我可以使用的评估套件、您是否有其他解决方案将一个内核多个 cc1310与 ZCU102连接?
提前感谢您
(TI 硬件) http://www.ti.com/product/CC1310/technicaldocuments
(FMC 卡列表) https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/fmc-cards.html#analogue
(首选 FCM 卡) http://www.ti.com/tool/ads42jb46evm?keyMatch=ADS42JB46EVM&tisearch=Search-EN-Everything
(Ultrascale 系列) https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds890-ultrascale-overview.pdf