This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:7mV 范围内的 REFOUT 电压漂移

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689302/ads1259-refout-voltage-drift-over-7mv

器件型号:ADS1259
主题中讨论的其他器件:ADS1220

您好!

   我的客户生产了60PCS 板、发现一些板 REFOUT 有漂移问题、下面是原理图。

我使用 Keithely 6 1/2位万用表记录 REFOUT 电压、发现电压缓慢变化。 所有测试均在室温下进行。

最大差值为7mV、超出规格。 能不能帮我解决这个问题。  

谢谢!

0 、2018/5/10 02:36:04 、2.51494594
1 、2018/5/10 02:36:10 、2.5146319
2 、2018/5/10 02:36:10 、2.5146084
3 、2018/5/10 02:36:11 、2.51458726
4 、2018/5/10 02:36:12 、2.51456861

          

        。

          

 

0 、2018/5/14下午03:09:02,2.52106907  
1 、2018/5/14下午03:09:03 、2.52102844
2 ,2018/5/14下午03:09:04 ,2.52102958
3 ,2018/5/14下午03:09:05 ,2.52109866
4 、2018/5/14下午03:09:06 、2.52112517
5 ,2018/5/14下午03:09:07 ,2.5210366
6 、2018/5/14下午03:09:08,2.52106601  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、


    在您的上一帖子中记录的参考值已经很高。 基准电压应为2.5V、误差为±0.4%。 这应该是±10mV 的误差。 在您的帖子中、误差从大约+14.6mV 开始并变为+21mV。 此外、基准的长期稳定性应该良好(70ppm/1000hr)、并且发布的数据中的漂移看起来相当高。

    只需检查一下、电路板是否会消耗大量功率、尤其是在器件附近? 我只是想看看电路板上是否有任何可能导致温度变化的温度梯度。 此外、器件上是否有任何可能导致输出电压变化的负载? 您是否能够共享完整的原理图(包括电源连接)?

    查看原理图、我只会看到一个潜在问题。 电源电感会进入 AVDD 和 DVDD。 我会移除这些电感(L14、L16)并将其替换为短路。 电感会尝试使直通电流平滑。 对于数字开关电流(来自数字部分和调制器速率下的模拟采样)、这可能会导致电源电压尖峰(具有较大的 LDI/dt)。 此外、电源处的 LC 可能会产生一些振铃。

    如何测量基准电压? 应在 REFOUT 至 AVSS 之间测量基准电压。 但是、如果这些点远离器件、则可能存在会影响测量的接地环路电流。 如果 C44靠近器件、最好在该处进行测量。

    他们是否检查了内部基准电压中的振荡? 使用示波器测量交流耦合的 REFOUT 可能会显示该电压中是否存在任何振荡。 此外、我会尝试增大 REFOUT 电容器(C44)、以防万一。 如果存在振荡、这可能会使它更稳定。

    同样、Keithley 万用表记录的值显示了相当高的基准电压。 查看我在这篇帖子中所做的评论、以查看其中是否有任何一项帮助。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

      您的建议非常有用。  当 I SHORT L14/L16时、电压会变得稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、


    我很高兴您能够跟踪问题。 由于电压基准的读数与预期的读数相差很大、我认为内部基准正在振荡。 我认为、电源线中增加的电感导致基准不稳定。

    当电感短路时、内部基准看起来已恢复稳定性、输出电压恢复到规格范围内。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    剂量 ADS1220将会出现相同的问题?
    AVDD 和 DVDD 分别使用面包(BLM18PG181SN1,SMD0603,Murata)连接到 VDD
    如果我将其更改为0欧姆电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbylst、

    我在您的其他帖子中回答了这一问题:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/690022

    此致、

    Bob B