This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:ADC12D1600的双通道采样模式

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690102/adc12d1600-dual-channel-sampling-mode-for-adc12d1600

器件型号:ADC12D1600

您好!

我计划使用 ADC12D1600进行定制电路板设计。 我想将此器件用作双通道 ADC、每通道采样速度为1.6GHz。 一个问题是该器件与之连接的 FPGA 的 LVDS 数据引脚有限。 因此、我计划执行以下操作:

1.在非多路信号分离器非 DES 模式下使用此器件(数据表中的图2)。 在该模式下、我可以仅使用 DI 和 DQ 数据总线、以每通道高达1.6GHz 的采样速度获取 ADC 数据。 我可以忽略 DID 和 DQd 数据总线。 使用带有 DDR 寄存器的 DCLK 时钟(半采样时钟速率)、可以在 FPGA 中按通道对数据进行采样。 我的理解是否正确?

2.如果上述内容正确,我是否可以使 ADC 的 DID 和 DQd 数据总线引脚保持悬空? 或者、我是否需要为它们提供任何特殊的端接? 我无法将这些引脚连接到 FPGA。

非常感谢您的回复。

谢谢、

Arvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arvind、您好!
    我已将您的问题转交给一位最熟悉 ADC12D1600的工程师

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    如果在非多路信号分离器模式下运行器件、则可以使未使用的 DID 和 DQd 数据总线保持未连接和未终止状态。 这些输出驱动器将被禁用。

    鉴于数据速率为1600 Mbit/秒、DCLK 速率为800 MHz、因此数据采集将具有一定的挑战性。 这是许多 FPGA 的 LVDS 接口的功能的上限。 LVDS 数据、OVR 和 DCLK 线路的路由必须非常匹配、以最大程度地减少偏差。 您可能需要使用 ADC 测试模式输出来确保所有位的捕捉都对齐。

    此致、

    Jim B