This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Prabin、您好!
另一个电阻器的相位略有不同、对于500欧姆电阻器、我们得到~-33.39;对于100欧姆、我们得到~-34.84
420欧姆的外部电阻器的测量值得到相位得到以下结果:
-32.678
32.65
-32.673
-32.664
-32.667
我认为可以肯定地说、结果是一致的。
使用并行 RC 网络时出现问题,结果如下所示:
R = 359 Ω、 C = 1190pF
时间 | 用杀菌 | RX 相位 | 校准后的相位 |
12:21 | -23.7154 | 33.3507 | 9.635321728 |
12:30 | -23.8027 | 33.3601 | 9.557403596 |
12:38 | -23.8248 | 33.3529 | 9.528103844 |
12:40 | -23.8408 | 33.3317 | 9.490876582 |
12:43 | -23.847 | 33.3482 | 9.501255583 |
12时46分 | -23.8629 | 33.3388 | 9.475883598 |
12:48 | -23.8408 | 33.3317 | 9.490876582 |
12:52 | -23.8629 | 33.3435 | 9.480586925 |
1:39 | -23.7264 | 33.3364 | 9.60993759 |
1:43 | -23.6932 | 33.3578 | 9.664649 |
1:44 | -23.8027 | 33.3364 | 9.533694044 |
1:46 | -23.89 | 33.3529 | 9.462961393 |
1:49 | -23.8519 | 33.3364 | 9.484507334 |
1:51 | -23.858 | 33.346 | 9.487927387 |
1:53 | -23.8629 | 33.3317 | 9.468734335 |
1:56 | -23.901 | 33.3341 | 9.433079518 |
2:07 | -23.9883 | 33.3435 | 9.355239349 |
2:14 | -23.9993 | 33.3364 | 9.337035104 |
2:16 | -23.6883 | 33.3364 | 9.648066429 |
2:20 | -23.5184 | 33.3554岁 | 9.837009935 |
此致
巴塞尔