This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC#39;s 损坏

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687808/dac8775-damaged-dac-s

器件型号:DAC8775

大家好、

DAC8775有人有问题吗?

我们损坏了一些芯片、但不知道如何损坏。

是否有关于"什么会损坏 dac8775 "的应用手册

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您能否提供有关器件损坏时如何使用 DAC8775的更多信息? 您能否提供原理图供审核?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC8775.pdfe2e.ti.com/.../DAC8775_5F00_Output.pdfhiGarrett、我们仅使用4个通道中的3个、这可能是一个问题吗? 内部直流/直流已启用、我们不使用所提到的数据表中的所有"安全"器件、但 EMC 没有问题或其他错误、例如输出短路、其工作方式与所描述的数据表中的工作方式类似... 损坏发生在工作台上、例如 PCB 上电或 DAC 上电、甚至是测试其他外设组件。

    我认为、由于在整个温度范围内获得精度而对2个 DAC 进行调整、从而损坏了它们。

    无法重现任何可能损坏芯片的事件。

    损坏后、最后一个 DAC 在一个通道上发送-0.8V 电压、另两个通道正常工作。

    当从"输出"到接地的1k 电压时、芯片达到0V、看起来工作正常。

    损坏发生在电压或电流上...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    仅使用4个通道中的3个不应导致器件故障、数据表中显示的 EMI/EMC 保护组件是器件运行的可选组件。 让我再问几个问题:

    1.您是否在多个电路板上遇到了器件故障? 如果是、您看到了多少个故障以及在多长时间内发生了故障。
    2.发生故障时您驱动的负载是多少。
    3.您能描述这种可能已损坏器件的温度校准吗?
    4.当您看到故障时、DAC 输出是恒定的还是循环代码?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    1) 1)是的、有些电路板发生故障。 在过去的几周里、我们已经在3-4个不同的电路板上安装了6个损坏的 DAC8775。
    2) 2)无负载...我们在预操作模式下已对 DAC 造成损坏
    3)抱歉、已对 ADC 进行温度校准>>我们认为、DAC 无法正常工作。
    4)输出被定义为电压或电流、在 Pre-OP OutputEnable 位为"0"、
    所有6ms DAC -输出寄存器被写入

    您是否获得了我在这里发送的原理图?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我查看了原理图、没有发现任何问题。

    DAC 是否每次都以相同的方式发生故障(相同的通道发生故障)? 在校准 ADC 温度时、只要保持在 DAC 的工作温度范围内、DAC 似乎不太可能损坏。

    当您有一个似乎出现故障的通道时、您可以写回该通道的 DAC 寄存器和状态寄存器吗?

    您是否已通过将 DAC 从出现故障的电路板切换为已知正常的电路板来验证似乎出现故障的器件是否已损坏? 我以前看到过 DAC 出现故障的问题、但实际上电路板上还有另一个问题。 这是验证部件是否损坏的最佳方法。

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    是的、我们首先损坏了 DAC、但该器件确实损坏了。
    可以读取 DAC 寄存器、因此 DAC "告诉"我们有问题(例如电源正常...)
    似乎一个 DAC 和一个板载通道比其他通道(DAC1/通道2)更加敏感
    (我们使用2个 DAC、每个 DAC 在同一电路板上具有3个通道)

    耶尔斯特日、我损坏了另外2个 DAC、认为电源/电源接通/接地...或 DAC 内部存在问题
    最后2个损坏的 DAC:各种电路板、两个 DAC1、两个通道2、同时还有通道1工作"异常"
    一个 DAC 似乎对 VPOS 的输出短路、

    Seco 通过启动 DAC 实现了加电后的负电压(~-1.7V)、负电压变得更高(~-13V)
    复位后没有变化、DAC 启动并提供-13V 电压。
    断电>> ON 后、DAC 再次按描述的方式工作(从-1.7V 开始)

    之后、由于不是真正可重现的故障、我们决定设计 DAC8775。
    您是否有兴趣通过电子邮件直接沟通本主题。您是否是我们的联系人?
    是否有任何测量方案可解决问题(即使我们使用其他 DAC)?

    此致、Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    故障通道的状态寄存器的值是多少? 是的、我们可以直接通过电子邮件进行通信。 我已通过 E2E 向您发送联系请求、以便我们可以通过 PM 交换电子邮件地址信息。

    谢谢、
    Garrett