大家好、
DAC8775有人有问题吗?
我们损坏了一些芯片、但不知道如何损坏。
是否有关于"什么会损坏 dac8775 "的应用手册
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../DAC8775.pdfe2e.ti.com/.../DAC8775_5F00_Output.pdfhiGarrett、我们仅使用4个通道中的3个、这可能是一个问题吗? 内部直流/直流已启用、我们不使用所提到的数据表中的所有"安全"器件、但 EMC 没有问题或其他错误、例如输出短路、其工作方式与所描述的数据表中的工作方式类似... 损坏发生在工作台上、例如 PCB 上电或 DAC 上电、甚至是测试其他外设组件。
我认为、由于在整个温度范围内获得精度而对2个 DAC 进行调整、从而损坏了它们。
无法重现任何可能损坏芯片的事件。
损坏后、最后一个 DAC 在一个通道上发送-0.8V 电压、另两个通道正常工作。
当从"输出"到接地的1k 电压时、芯片达到0V、看起来工作正常。
损坏发生在电压或电流上...
您好、Michael、
我查看了原理图、没有发现任何问题。
DAC 是否每次都以相同的方式发生故障(相同的通道发生故障)? 在校准 ADC 温度时、只要保持在 DAC 的工作温度范围内、DAC 似乎不太可能损坏。
当您有一个似乎出现故障的通道时、您可以写回该通道的 DAC 寄存器和状态寄存器吗?
您是否已通过将 DAC 从出现故障的电路板切换为已知正常的电路板来验证似乎出现故障的器件是否已损坏? 我以前看到过 DAC 出现故障的问题、但实际上电路板上还有另一个问题。 这是验证部件是否损坏的最佳方法。
谢谢、
Garrett