This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:有关配置寄存器0的 PSM 位的问题

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711763/tsc2004-questions-about-the-psm-bit-of-configuration-register-0

器件型号:TSC2004

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用中使用 TSC2004。
请回答有关 PSM 位功能的一些问题。

问题1:
请告诉我从检测到触摸到 PSM 位设置为1的延迟时间。

问题2:
在对 Y 坐标进行预处理后检测触摸期间 PSM 位的操作、
在屏幕容量预充电操作期间、PSM 位是否会清零?
(请参阅随附的图40。)

问题3:
在图40所示的时间发生触摸时、是否不执行 Z1坐标和 Z2坐标过程?
之后、是否会为 X-Data 和 Y-Data 读取最新的转换数据?
(请参阅随附的图40。)

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究、并将很快回复您、谨致问候 Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    感谢您的快速回复。

    我期待您提供详细信息。

    此致、
    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki Masumoto、

    很抱歉耽误你的时间。 我正与开发团队合作回答您的问题。 我将在星期一之前得到答复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    您的问题的答案如下为红色。

    问题1:
    请告诉我从检测到触摸到 PSM 位设置为1的延迟时间。  检测到触摸后、PSM 将设置一个时钟周期。  大约300ns

    问题2:
    在对 Y 坐标进行预处理后检测触摸期间 PSM 位的操作、
    在屏幕容量预充电操作期间、PSM 位是否会清零?
     此操作不会清除 PSM。  当发生断开触控时、PSM 将被清除。

    (请参阅随附的图40。)

    问题3:
    在图40所示的时间发生触摸时、是否不执行 Z1坐标和 Z2坐标过程?  如图所示、如果发生非触摸、则不会执行 Z 坐标过程、并且不会更新 X 和 Y 数据。 X 和 Y 数据将包含旧值。

    之后、是否会为 X-Data 和 Y-Data 读取最新的转换数据?  否 X 和 Y 数据将包含旧值。
    (请参阅随附的图40。)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Art Kay-San、

    感谢你的答复。

    我理解了答案的所有内容。

    我会建议客户使用 TSC2004。

    谢谢、
    Hiroaki Masumoto