请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA400-EP 在第8页、PGA400-EP 参考手册中、如何将 ICAP_V 设置在100mV 和3.2V 之间?
2.如何理解 SEN1GAIN 和 SEN2GAIN 设置的实际影响? 是否有一些方框图可以说明这一点?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在第8页、PGA400-EP 参考手册中、如何将 ICAP_V 设置在100mV 和3.2V 之间?
2.如何理解 SEN1GAIN 和 SEN2GAIN 设置的实际影响? 是否有一些方框图可以说明这一点?
谢谢!