This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA400-EP:关于某些配置

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688946/pga400-ep-about-some-configuration

器件型号:PGA400-EP

在第8页、PGA400-EP 参考手册中、如何将 ICAP_V 设置在100mV 和3.2V 之间?

2.如何理解 SEN1GAIN 和 SEN2GAIN 设置的实际影响? 是否有一些方框图可以说明这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请您澄清一下这个问题吗? ICAP_V 由内部开关的位置自动设置。 当电容器充电和放电时、它将在100mV 至3.2V 之间来回切换。 ICAP 引脚以3.2V 的电压拉取电流、以100mV 的电压灌入电流。 数据表第21页的第7.2.4.2节介绍了这一点、该节介绍了电容式传感器的 ICAP 电源

    SEN1GAIN 和 SEN2GAIN (1级放大器的增益设置)在第24页的第7.2.7级1级增益块中进行了说明。

    此致、