This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC084S085:关于 SPI 规范

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC084S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712280/dac084s085-about-spi-specification

器件型号:DAC084S085

您好!

 

SPI 规范

 

关于 DAC084S085上的 SPI 说明、我的客户提出了一个问题。

(问题)

(1)

根据图1 (数据表第6页)、SCLK 在同步脉冲之前被输入。

同步脉冲之前是否需要 SCLK?

我知道、通常在 CS (SYNC)下降沿之后输入 SPI SCLK。


 

(2)

关于 SPI 模式(CPOL/CHA)、

DAC084S085支持哪种模式?

我认为图1中的 SPI 模式为 mode1 (CPHA=1/CPOL=0)。

我的理解是正确的?

 

此致、

TAO 2199


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    感谢您的查询。

    1) 1)您在同步下降沿之前不需要 SCLK。
    2)如您所述、SPI 模式为 CPOL = 0和 CPHA = 1。

    希望得到答案。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam、

     

    感谢你的答复。

    我已告知您的答案、他们了解 SPI 规范。

    他们还有另外一个问题。

     

    (问题)

    根据7.6时序要求。(数据表第7页)、TSS 的特性如下。



     

    因此、在 SPI 模式1下、TSS 应设置为大于10ns、

    (任何方法、当 SPI SCLK 为40MHz (最大值)时、TSS 都有一个裕量。)


     

    我的理解是正确的? 如果是这样,我会问它。

     

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    您的解释正确。

    此致、
    Uttam