This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:不从 SDO-0引脚上的 ADS8681获取数据

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688134/ads8681-get-not-get-data-from-ads8681-on-sdo-0-pin

器件型号:ADS8681

您好!

我们正在设计一个采用菊花链结构的多(8号) ADS8681的项目。 请参阅随附的图表。

因此、运行该程序后、我们可以看到时钟、芯片选择和 MOSI 引脚的正确格式、但 MISO 引脚永远不会改变状态并始终保持高电平。

我们在 MOSI 线路上尝试的命令为 0xC8140000 (读取地址为0x14的参考寄存器)和0xD0140009 (写入地址为0x14的参考寄存器、将数据设置为0x0009)  

我们在 MISO 线路上接收到的数据都是高电平(每16位0xFFFF)

我们设置 CPOL=0 CPHA=0并且 SCK 频率为 st 3MHz

我们还附加了 SPI 数据传输的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haipeng、

    您是否将数字隔离器用于数字总线 隔离? 您是否使用内部或外部电压基准?  如果您可以上传原理图、将会很有帮助。 您能否检查一个 ADC 是否在没有菊花链的情况下工作、以便在您的电路板上进行测试? 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回复。 我们已经查看了原理图、发现 AVDD 没有电源。 现在问题已经解决了。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haipeng、
    感谢您的更新。

    此致
    戴尔