Other Parts Discussed in Thread: ADS8681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8681 您好!
我们正在设计一个采用菊花链结构的多(8号) ADS8681的项目。 请参阅随附的图表。
因此、运行该程序后、我们可以看到时钟、芯片选择和 MOSI 引脚的正确格式、但 MISO 引脚永远不会改变状态并始终保持高电平。
我们在 MOSI 线路上尝试的命令为 0xC8140000 (读取地址为0x14的参考寄存器)和0xD0140009 (写入地址为0x14的参考寄存器、将数据设置为0x0009)
我们在 MISO 线路上接收到的数据都是高电平(每16位0xFFFF)
我们设置 CPOL=0 CPHA=0并且 SCK 频率为 st 3MHz