This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/ADS1299:外部基准电路和组件

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688506/rtos-ads1299-external-reference-circuitry-and-components

器件型号:ADS1299

工具/软件:TI-RTOS

每天都有苹果、让医生远离、每天都有测试、不问问题、开玩笑、玩得开心。 我曾问过生成器信号、当 ADS1299开始测量 EEG 数据时、我接收到一个生成的信号、或者我通过外部器件向 ADS1299 MMB0发送一个信号作为同步参考、比如。 我尝试 Tom 的方法、但我认为有疑问、JP22_2作为 ADS 1299的开关、当我提高其电平时、ADS1299将开始工作、然后测量 EEG 信号。 如果我将 JP22_2、'Start'作为同步信号、它可能不是很好、它必须有一些延迟、即 ADS1299初始时间。 所以、也许未安装的 JP3 (U3)给出了答案、我认为我可以从 JP3获得基准信号、一个真正的同步信号。 我想我可以自己添加电路的组件。 因此、我需要这些组件的参数列表。 可以帮帮我吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、水

    感谢您关注我们的 ADS1299! 是否使用 ADS1299EEGFE-PDK?

    请尝试更清楚地陈述您的问题。 听起来您在问:

    1. 如何使用 ADS1299 START 引脚
    2. 如何提供外部基准电压

    要按原样使用 EVM、请根据用户指南中的表1将跳线保留在其默认位置。 该器件设置为使用内部基准电压并在连续转换模式下运行。

    您提到了"Tom 的方法"。 请提供您所参考的帖子的链接。

    此致、